采用 TEDS 改进测试与测量 采用 TEDS 改进测试与测量 | HBM

采用 TEDS 改进测试与测量

采用现代测量系统进行测量的第一阶段就是进行设置。用户必须输入传感器特性,如灵敏度、额定输出或接口等,以便数据采集系统能够识别,并基于传感器的电输出信号计算测量值。这是一个耗时且有风险的过程,因为任何类型设置错误都会带来严重的后果,尤其是大型和复杂的测试系统。

TEDS(传感器电子数据表)技术提供了这类问题的解决方案。

TEDS 是什么?

TEDS是一种带有传感器信息的特殊微型电子芯片。TEDS技术由IEEE1451.4标准描述。由于IEEE1451是国际公认的标准,因此 TEDS 技术不仅适用于一个制造商的设备,而是可将来自不同供应商的设备结合在一个测量链中。HBM 积极参与这一标准的开发。

TEDS芯片中的所有数据都存储在模板中,模板基本上就是传感器参数表。其带有多种模板,可用于各种不同的传感器,如雅典传感器、桥路传感器(应变技术)或电流输出传感器。

当将具有TEDS的传感器连接到能够读取TEDS芯片的数据采集系统时,测量链设置自动执行。不仅可以大大减少设置时间,并且能杜绝任何设置错误带来的风险。

这确保了精确可靠的测量,尤其是需要频繁改变配置和连接不同传感器的测量系统。

TEDS 在 HBM

几乎所有 HBM 提供的传感器都可选配TEDS,HBM 放大器和数据采集系统都能够读取TEDS。

TEDS 与基于应变的传感器的电连接可以使用六线制来完成。因此,巧妙的电路设计使 TEDS 传感器能在两个不同的状态间切换。当切换到“读取TEDS”状态时,TEDS 被读出。当切换到“测量”时,传感器像正常传感器一样工作。该技术的主要优点是可以使用现有的接线方式。另外,也有可能添加两根额外的导线用于连接TEDS和数据采集系统。

HBM 可以为您提供了一系列TEDS解决方案,包括传感器 TEDS 升级,全新带有 TEDS 的传感器等。