大功率断路器安全检测

断路器是普遍存在的,它需要对电路进行保护以防止过载或短路造成的过电流。它们小到指甲大小,例如对半导体进行保护。大到卡车大小,例如保护向城市供电的高压电路。

断路器基本原理

.断路器提供一种从故障系统中中断电力供给的自动方式,以保护过电流造成的损害。当电流正常通过断路器时,其触点承载负载电流但不会产生过多的热量。一旦检测到故障,断路器则打开切断电流。当大电流或电压中断时,会产生电弧。因此断路器还必须能承受电弧产生的热量。

考虑到与高功率断路器相关的高电压和电流,这些设备的研究和开发活动具有潜在的危险性;过负荷的断路器可能产生爆炸和燃烧。为了避免可能的损伤,这些测试通常在具有厚壁和防弹玻璃的测试单元中进行测试;通常,测试位置与测试仪器相隔足够的距离,以保护操作人员和设备免受飞溅碎片和烟雾的影响。

SimaTa 断路器试验

SimaTa 是全球领先的传感器和控制供应商,有着广泛的市场和应用。作为位于马里兰州剑桥的Sensata 技术公司的工程测试经理,Gene Dobbs 知道断路器测试有多么具有挑战性。直到最近,他还依赖于几个基于示波器的测试系统,这些系统已经使用了二十多年;Dobbs自己开发了系统的控制软件。随着系统部件的老化和需要维修,工程测试团队越来越难以从原始制造商那里获得帮助。当他们的两个系统之一完全失效,他们意识到需要用新的测试系统用于他们的液压-磁路断路器/保护器的研发、生产测试和UL测试。

相关产品

GEN3i
流盘速率高达 200 MB/s, 高速瞬态记录, 触摸屏用户界面
Perception
Perception 是一个用于高速数据采集测量 的 模块化的软件包,其可以进行以下测试.