扭矩测量的重要性

扭矩是机械领域一个非常重要测量量,并且和很多应用有紧密的联系。许多行业需要精确的扭矩测量,例如测试台的用户和制造商,其用于多种测试。

现代发动机需要提高转速来改善机械性能,提高效率。因此需要高精度,高可靠的扭矩测量。

扭矩测量技术也在不断发展中,最原始的轴式设计原则仍然适用于特定的应用领域,但法兰式设计具有更高精度,且具有免维护等优势。

扭矩测量量的重要意义

扭矩测量几乎无处不在,小到螺丝的拧紧,大到风力发电。燃气涡轮机能产生 50 kN·m 额定扭矩,在转速达到8000转时输出功率高达40 MW。而F1赛车发动机转速可高达20,000,额定扭矩高达 2 kN·m。

现代汽车需要更低的燃料消耗、更大的操作安全性、更持久的可靠性和更高的舒适度。这种需求,包括更严格的法律要求,降低排放量,导致需要更精确可靠的计量和测试技术,特别是对于内燃机和变速箱来说。扭矩结合转速测量,即可获得机械功率。

以前发动机试验台,通常使用具有测量能力的制动装置来进行测量,但是现在,更倾向于使用旋转扭矩传感器进行在线扭矩测量。这是因为整个过程是动态的,仅通过制动测量仅可获得静态数据。另外,通过动态扭矩测量,还可对机构间的相互作用进行优化。

HBM 扭矩传感器

HBM 是 扭矩传感器 的全球市场领先者。我们有超过50年的机械量测量经验。并且,HBM 还提供测试、检修或校准服务。

1977 年,HBM 是首家获得 DKD(德国校准服务)认证的校准实验室。多年来,HBM 一直是德国唯一的扭矩校准权威机构。HBM 提供了非常广泛的校准步级,从2 N·m到400 kN·m。并且采用的是砝码杠杆系统,因此具有非常高的准确度。此外,1986 HBM是德国第一家获得ISO 9001认证的公司,也是获得 ISO 14001认证的第一家德国公司。