测试单元翻新更快速,获得更好的测量结果 测试单元翻新更快速,获得更好的测量结果 | HBM

测试单元翻新更快捷,获得更好的测试结果

试验台的一大特点是长期耐用性,极其耐用的部件使其具有极高的长期稳定性。DyNO 液压驱动或电驱动耐久性试验台是这方面的典范,在定期维护情况下往往可以使用数十年。尽管测试单元能够正常运行很长时间,但有时无法满足工程测试的创新变化。但是替换测试台是一项昂贵的投资,还包括导入和过度时间成本。

所幸的是,可以对现有系统测试单元进行改造获得更好的测试结果。可以对测试软硬件定制,并迁移到测试台系统中,这也是近年来最流行的解决方案,也是汽车测试工程师获得尖端技术的首选方案。

测试单元如何进行翻新,从中能获得哪些好处?

您可以采用 QuantumX 或 SomatXR 数据采集系统对测试台进行翻新。两者都提供软硬件的极高灵活性,并且对多个测试平台开放,例如 catman, LabView 或基于 Visual Studio .NET.技术的软件。也可通过 EtherCAT™, PROFINET©, CAN bus 或 电压实时集成到控制系统的同时,同步采集测试数据到 PC 中。

测试单元改造的一个例子使用 QuantumX 放大器系统进行翻新。在获得更好的测量数据质量的同时,QuantumX 还可为测试台提供多种现代化接口用于实时控制和集成。并且测试通道数量可以随时升级和增加。仅需设置即可进行下一步工作。

测试单元翻新的目的首先是提高测试的应用能力和精度,其次是通过翻新以达到现代化测试的要求。这是最经济的方法,因为其保留了大部分的初始投资。

HBM 测试单元翻新部件

HBM是汽车、航天和机械领域测试和测量技术的市场领导者,为工程师提供多种部件,如传感器、放大器、数据采集系统以及后处理数据分析软件等。

QuantumX 数据采集系统是您测试测量的理想工具。可连接多种类型的传感器,并带有多种现代化接口。如果您希望翻新系统,请随时 联系我们.