如何使用 ClipX!
ClipX 是一个高精度且易于集成的信号调理器,非常适合工业应用。下面的技术文章详细描述如何在不同场景下操作 ClipX。
如果你有任何问题,请 联系我们获得进一步支持.

通讯和现场总线集成
通过 ProfiNet 与西门子 PLC 通讯
ClipX 测量放大器支持多种现场总线。例如可通过PROFINET与西门子 PLC 通讯。本文给出了使用西门子 Tia Portal 创建一个新项目,并监视 ClipX 测量值。
Sign in to download通过 Profibus 与西门子 PLC 通讯
ClipX 测量放大器可集成到 Profibus 网络,例如可将 Simatic 300 用作 PLC,并可在 Simatic Manager 软件中对 ClipX 测量值进行监控。
Sign in to downloadClipX 作为 OPC-UA 服务器
可将 ClipX 模块用作 OPC-UA 服务器,并通过 PC 对其进行控制。例如使用 Softing 公司的 ‘dataFEED’ 软件。
Sign in to download通过 EtherCat 与倍福 PLC 通讯
ClipX 放大器系统可通过标准以太网线缆连接到PC。ClipX 具有固定 IP 地址192.1681.25,在 Web 浏览器中键入地址即可。ClipX BM40IE 能够处理EtherCAT, Ethernet/IP 和 Profinet 等现场总线。
Sign in to download通过 Ethernet/IP 与施耐德 PLC 通讯
通过 Ethernet/IP 与施耐德 PLC通讯,并可在 SoMachine 软件中监视 ClipX 测量值。
Sign in to download测量
通过 ClipX 进行间接力测量
例如,在金属框架左侧和右侧都装有应变传感器 (SLB) 。在中间压力机的冲头下装有一个力传感器(U3)。以 U3 力传感器为基准进行标定。在实际运营中,通过这两个应变传感器即可进行间接力测量。
Sign in to downloadClipX 参数调整
有两种方法可用于 ClipX 调整传感器:可以使用来自ClipX的参考通道,或者手动输入参考值。此外,测量可以静态或动态地进行。在每种情况下的结果是线性两点定标。
Sign in to downloadMCS 矩阵补偿
HBM MCS传感器可以测量任意自由度的力[N]和扭矩[Nm],称为多分量传感器(MCS)或多轴传感器。其通过补偿矩阵来减少信号之间的的串扰或交叉影响。ClipX 内置了此项功能。
Sign in to download无线操作
通过 WLAN 对 ClipX 进行设置
本技术说明为您提供了一个移动设备对监控限位开关设置的示例。ClipX Web 界面可根据移动设备的分辨率进行调整,因此,通过 WLAN 使用手机或平板电脑很容易对其进行设置。
Sign in to download计算通道
自动均值测量
这项技术说明为您提供了如何进行自动均值测量。通过信号曲线的特定段来计算平均值,从而滤除严重波动或噪声信号,减少重叠干扰的影响。您还可以定义一个范围,对信号进行平均。并可用作进一步测量的零值。
Sign in to download测量机械能
本项技术说明是用 ClipX 测量机械能的指南。这需要两个clipx模块;一个用来测量力,另一个用来测量位移。该计算根据两个变量的力和位移(或扭矩/旋转角度)来确定在一定时间内的(机械)能。
Sign in to downloadClipX 的容差窗口
可采用 ClipX 创建用于组件或性能测试的容差窗口。并且多个容差窗口可同时使用。可通过使用可变信号、PLC 或 PC软件来定义容差窗的限制以及启动和停止条件,从而形成一个“动态”测量窗口。
Sign in to downloadPID 控制器
这个技术说明为您提供了一个采用 ClipX 创建 PID控制器的例子。ClipX 内部信号发生器产生周期信号。并且可与由其他信号(例如来自传感器)进行交换。
Sign in to download