巨型颚式破碎机路测:在恶劣环境下获得可靠的测量结果
Terex®MPS 在开发其巨型颚式破碎机 LJ5139 - 全球最大的履带移动机械时,为了确保其机械性能,采用了 HBM 坚固型数据采集系统 SomatXR 进行长期测试。
问题
Terex®MPS 需要一套坚固耐用的测试系统,以便在采石场对颚式破碎机进行现场测试。恶劣的环境,冲击力和灰尘是测量系统面临的最大挑战。
解决方案
坚固型 SomatXR 数据采集系统能够在极为恶劣的环境下提供可靠的测试结果。即使在不可预见的事件和负载的情况下(例如电源故障)也不会产生测量数据丢失。
结果
SOMATXR 能够在恶劣的环境下,通过预定时间窗口执行移动长期测试。并获得了可靠的车辆测试结果。
挑战:不平坦的路面,极高冲击力和灰尘
LJ5139 颚式破碎机自身重量达到110吨,在采石场使用时,底盘会受到不平坦表面上带来的极高负荷的影响。另外,体积达1立方米石头会给料斗和给料机带来极高的冲击力。而破碎机本身在破碎过程中需要承受多达8000 kN的力。
为了解决这些问题,我们在设计过程中进行了有限元分析,现在需要进行现场测量来进行验证。“我们以前一般通过租赁设备方式进行,现在我们对测试系统进行了投资,因为这样其具有更高的灵活性。”Terex®MPS 工程师伊恩这样说道。
由于现场有大量灰尘,以前我们采用的设备需要进行额外保护,并且会受到周围设备的噪声干扰,这可能会导致产生混乱和错误的测量结果。



可靠 - 即使高冲击和电源故障
在研究面临的问题后,制定了 HBM SOMATXR 系列产品,包括 SomatXR MX1615B-R 模块 和 RF-9 应变花 。
SOMATXR 能够在极端条件下进行长期测试,防止不可预知事件(如电源故障灯)造成测量数据丢失,这对恶劣环境下长期测试是非常有益的,因为它也意味着系统能在中断之后自动继续进行数据记录,而不需要用户交互。


直观易懂的软件解决方案
“HBM提供的分析软件直观易懂,能够让我们在现场进行数据记录。此外,我们能够通过创建自定义指标来进行实时计算,在破碎机工作时,我们可以随时获得肘板负荷图表。另一个有用的特性是,通过全屏图可以记录和监视每个图表,随时查看并识别高负载。另外数据可以以各种格式导出,这对于后处理分析是非常有益的。” 伊恩这样评说。