Damstra 实验室采用 Genesis HighSpeed 进行电气测试
Damstra 实验室是一家进行电气元件和系统测试的实验室,包括进行短路测试。Damstra 实验室隶属于伊顿集团,它不仅为伊顿公司进行测试,而且也为其他生产商提供测试。和其他电气测试中心一样,Damstra 实验室采用 HBM Genesis HighSpeed 进行瞬态测试和采集。
Damstra 实验室对电气元件和设备进行各种测试。实验室对制造商的产品设计和规格进行验证,并根据适用的标准认证。此外,实验室还进行非一致性研究,以确定系统失效背后的原因,并帮助客户测试计划。
“Damstra 实验室专门从事电气开关和配电系统和开关元件的测试,”实验室经理 Menno Visser说。“我们的核心竞争力是按照产品标准进行可靠测试。我们的测试范围从熔断器,高压受电弓到电缆鞋和母线系统。包括短路试验、电压冲击试验、耐压试验、(部分)放电测量、温升试验和机械耐久性试验等。我们的客户包括面板制造商,电缆和配件制造商,以及从事公用事业,能源和运输,如电动汽车和铁路运输的公司。
实验室按照IEC/ISO 17025 标准进行测试,每年由IEEE 对 DKRA认证进行审核。此外,Damstra 实验室已被 Intertek 许可提供 ASTA认证。



Hazemeyer 和 Holec
Damstra 实验室的历史可追溯到1920年,当时由 Hazemeyer 公司建立。该实验室主要为 Hazemeyer 开发和生产的产品进行测试。Damstra 实验室是荷兰第一家拥有高压测试设施的实验室之一。
2001,一个新的实验室在欧拉帕兰成立,它以 Damstra 教授命名。2003,被伊顿集团收购,正式成为伊顿欧洲电气部的一部分。但它作为一个独立的测试实验室可为第三方提供服务。多年来,实验室大部分业务来自第三方。



设备齐全的电气元件测试设备
实验室装备精良。“我们有四个测试室,在那里我们进行各种类型的短路测试,”Peter van Gestel解释道,“两个测试室连接到短路发电机上。发电机转子重28吨,功率为500 MVA。通过变压器,将6.3 kV的输出电压转换成不同的电压电平,由此每秒可以产生120 kA的最大短路电流。由我们开发的开关系统与HBM定时器相结合,可在低电压段高达1450伏和中压段高达24千伏进行短路测试。我们还有一个频率测试,放电测试,以及冲击试验测试实验室,最大电压高达400千伏。
温度范围从40到180摄氏度,在实验室中有四个气候室,以及用于大型设备和装置的温度室。并可对开关进行机械耐久性测试,如果需要的话,可以用高速摄像机进行记录。
雷击测试
自1980以来,实验室一直在使用 HBM 测试和数据采集设备,包括 Genesis 7t, Genesis 5i,Genesis 2i 以及 ISOB5600 等进行各种测试,如雷击测试、开关测试和脉冲测试等。Van Gestel 说。“闪电脉冲只持续一秒,所以你必须以极高的速度测量。由于测量数据通过光纤传输到PC,排除了干扰,使得测量数据更加准确。
Damstra 实验室还使用HBM的BE3200测试序列器。利用这种高速控制器,可以精确地控制测试的设备。传感器安装在短路发电机轴上,使定序器的时序与发电机同步。确保32个光隔离输出按顺序接通和关断。