在开始应变测量之前,需要将应变片连接到桥路放大器上。应变片需要黏贴到测试表面,而应变片和导线通常是通过焊接来实现的。应变片与导线的正确焊接需要正确地设定工艺参数,例如焊料温度、正确的设备和一些经验等。错误处理可能会导致测量信号零点漂移,甚至导致测量的完全失效。
应变片无铅焊接技术
视频: 如何焊接应变片
观看视频,快速了解焊接步骤:
- 去除焊盘上的氧化层(使用橡皮擦铅笔)
- 清洁焊盘以清除擦渣和其他污垢(使用 RMS)
- 在焊盘上镀锡
- 在导向上镀锡
- 把导线焊接到焊盘上
合适的应变片安装用钎焊头



不合适的应变片安装用钎焊头

如何通过无铅焊接确保高可靠性?
- 焊接应变片和导线时,有许多不同的事情要考虑,例如烙铁端的几何形状,其必须具有合适的热容量,这意味着窄的或尖锐的焊点通常是不合适的。凿形、圆形或更宽的钎焊尖端更适合无铅应变片焊接。
- 另外,为了正确处理焊料,焊头的温度需要在规定的范围内。
- 如果烙铁的温度高于使用上限,将会过早地蒸发助熔剂,减少部件的粘附性,可能会导致虚焊。相反,如果温度太低,焊料可能不能正确地融化,需要更长的焊接时间,可能损坏应变片焊接端子并降低效能。另外,为防止焊头氧化,因此建议在暂停期间降低温度或完全关闭。理想情况下,焊接时间应尽可能短,焊锡头应在使用之间重新镀锡,以防止表面氧化。