扭矩测量技术术语探讨
在试验台和生产监测应用中,扭矩测量 精度日益重要,只有通过精确可靠的效率测量,精确地监测部件机械性能,才能同步提高机械功率输出并减少环境污染。
扭矩测量术语
扭矩是一种非常重要的测量量,是效率测量必不可少的参数。但在实际测量中,其会受到多种附加现象影响,可能导致测量精度的误差。相对可逆性误差、可重复性和线性——包括滞后在内的误差差——都是影响扭矩测量系统的外部问题。如果需要的话,需要进行补偿以降到最低,特别是对于高精度扭矩传感器来说。.
有四个专门术语用于定义与传感器的机械性能:额定扭矩;最大工作扭矩;极限扭矩;破坏扭矩。
- 额定转矩 (Mnom) 定义了传感器不超过其规定的误差的最高极限。也就是说,在整个额定量程范围内,传感器的精度以及各种误差都在描述的范围内。也可以说是最理想的测量范围。
- 最大工作扭矩 定义了可确保测量精度下的扭矩最大允许值。实际应用中,扭矩测量系统可以使用至最大允许值,但是最好在额定和最大工作扭矩值之间对输出信号进行监控。
- 极限转矩和破坏转矩 是指转矩传感器的最大承载能力,极限扭矩指的是虽然传感器不会被破坏,但不保证测量精度的承载扭矩值。而破坏扭矩指的是传感器可能被永久损坏的扭矩值。
HBM 扭矩测量系统
HBM 是全球顶尖的扭矩测量系统制造商。坚固,高精度,高可靠是其最大特点。适合用于多种测试台以及工业监控应用。