由于材料对静态和动态载荷的响应不同,最近Siegen大学固体力学研究所对此进行了 “复合材料动态特性和断裂的实验研究”。Mohammad Reza Khosravani 机械工程博士谈到 “过去几年,我们采用 HBM 产品进行上述实验研究,详细地说,我们对两种不同的复合材料——夹层复合T形接头和超高性能混凝土(UHPC)的断裂力学性能进行了研究。为此,我们在实验室中使用了两套装有 HBM 测试设备和高速照相机的分离式霍普金森杆(SHPB)。
西根大学使用 HBM 测量技术已有五十多年了...
...总是有更多需要探索
社会的进步,离开不了物理量测量。早在1975年初,西根大学就开始使用 HBM 制造的应变片和测量设备。超过了50年。
最近,西根大学多个研究院购买了 HBM Genesis HighSpeed 数据采集系统, GEN7t 和 GEN17tA。
复合材料断裂力学研究
“全球最强大和最先进的数据采集系统之一”
“在研究超高压混凝土材料的动态特性时,我们使用分裂式霍普金森杆(SHPB),来测定超高压混凝土材料在高加载速率下的力学性能,带有 HBM 应变片的试样及分裂式霍普金森杆连接到 Genesis HighSpeed GEN7t 数据采集系统中。” Khosravani 博士说道。
GE7T主机包含7个输入卡,可根据需求进行扩展。HBM Genesis HighSpeed 数据采集系统被认为是全球市场上最强大和最先进的数据采集系统之一。并可使用连续采集和瞬态采集两种模式,用于各种研究和应用。
平顺,完美匹配的测量链
另一个优势是,应变片和测量系统是由同一生产商生产,完美匹配。另外软件使用的是 HBM 软件HBM’s Perception 。应变片、测量系统和软件均由同一生产商生产,完美匹配。
“Perception 是一个独特的高速测量软件,能自动检测所有可用的 Genesis HighSpeed 数据采集系统。StatStream 技术使软件能在 10 秒钟可视化 10 G 测试数据,并可从其他任何计算机执行控制和更新。