测试系统结构
测试系统采用混合架构,同时使用了布拉格光栅(FBG)传感器和传统的电气传感器,进行变形、温度、风速和海流测量等。沿 800m 桥梁布置了两条24路复用光纤,3个 HBM 光纤解调仪用于采集 284 个光纤传感器,HBM PMX 数据采集系统用于读取传统电气传感器数据。
为了方便和加快安装过程,光纤传感器均采用预装配的方式交付,并采用了两种不同的安装方法。由于桥梁是金属结构,例如中央桁架和辅助支架,采用点焊方式。而对于眼杆等,采用黏贴方式安装。所有连接均由专用盒子保护。
HBM 为桥梁修复提供解决方案
Herc_lio Luz 大桥设计于1922年,四年后通车,它是连接 Florian_polis 岛和巴西大陆之间的第一座桥梁。90多年来,它一直遭受着海水的侵蚀、结构的自然磨损、荷载的不断增加,远远超出桥梁的设计参数。
尽管一直对桥梁进行预防性维护,但这并没有阻止它 1991年以来完全关闭。除了进行交通封闭外,沥青地面也被完全移除,以减少永久荷载。
问题
自通车以来,Herc_lio Luz 大桥一直遭受着海水的侵蚀、结构的自然磨损、荷载的不断增加,远远超出桥梁的设计参数。尽管一直对桥梁进行预防性维护,但这并没有阻止它 1991年以来完全关闭。现在,需要对桥梁进行修复,并保持原来的设计结构外观。
解决方案
Teixeira Duarte公 司受雇于 Herc_lio Luz 大桥的全面修复,大约需要三年时间。包括更换主塔中的轴承支架、加固和恢复基础和金属结构等。在这个项目中,Teixeira Duarte 公司决定使用 HBM 布拉格光栅测试技术,来监测结构关键点的应变,倾斜度、温度等。
结果
该项目中最关键的部分,跨桥辅助结构的负载转移已经成功实施。在修复完成后,将进行持续监控。
测试系统采用混合架构,同时使用了布拉格光栅(FBG)传感器和传统的电气传感器,进行变形、温度、风速和海流测量等。沿 800m 桥梁布置了两条24路复用光纤,3个 HBM 光纤解调仪用于采集 284 个光纤传感器,HBM PMX 数据采集系统用于读取传统电气传感器数据。
为了方便和加快安装过程,光纤传感器均采用预装配的方式交付,并采用了两种不同的安装方法。由于桥梁是金属结构,例如中央桁架和辅助支架,采用点焊方式。而对于眼杆等,采用黏贴方式安装。所有连接均由专用盒子保护。
“技术上最复杂的活动是负荷转移过程,例如进行眼杆更换时需要进行张力释放,并使用应变传感器对原始和临时金属结构上的多个点进行应变测量,采用测斜仪进行倾斜度测量等。包括气候传感器在内,需要 312个传感器。HBM 采用的混合测量技术(光纤和传统电气传感器)确保了项目的快速安装和实施。” Ricardo Martins,Teixeira Duarte项目工程师解释道。
在 Herc_lio luz 大桥的修复过程中,一些步骤非常关键。例如,工作开始和结束时的负荷转移。这些负荷转移是采用液压千斤顶来提升桥面,以便将眼杆支撑的荷载转移到下部临时结构,形成建造的四个“支撑塔”。在这种结构中,如果结构严重损坏,这种荷载传递会导致桥梁或临时结构失效。为了确保整个过程的最大安全性,需要对临时结构中的多个点的应变进行测量,以评估结构和桥梁传递荷载是否均匀,是否按预期发生了荷载释放。
荷载传递过程分阶段进行,每一步之后,负责项目的工程师都需要将结果与模拟数值进行比较,以确认结构的性能是否在预期范围内。另外,还对临时结构的塔架和桥梁本身进行了倾斜度测量。
另一个重点是测量风和潮汐产生的负荷。这座桥梁位于岛屿和大陆之间的一个变窄点上,风速极高,很多时候会影响修复工程。因此在应变和倾斜度测量的同时,还需对海流和风进行测量。
HBM 的技术和经验在整个监测系统的安装过程中为我们提供了极大的帮助,尽管安装期间出现了不利的天气条件。安装结束后,并在运营的第一个月为我们提供了直接支持,并签订了技术援助协议。系统的维护由 Teixeira Duarte 的技术人员执行,并在现场接受了HBM 的培训,HBM 还将为整个项目提供远程支持。里卡多·马丁斯说,这种良好的合作关系使监测系统得以正常运行。
Teixeira Duarte 于1921年成立,是葡萄牙最大的经济集团之一。
其在四大洲18个国家拥有约10500名员工,专注于建筑、特许经营和服务、房地产、酒店、分销和汽车等六个不同行业。在建筑领域,主要从事建造桥梁、水坝、医院、道路和其他公共工程等大型基础设施。