在很多类型的测试和应用中,扭矩测试是必不可少的。特别是在电机测试中,需要获得电机效率和动态。在电机运行过程中,扭矩不是一个静态值:因此,高精度扭矩测量是至关重要的。并且还需要高带宽,来了解瞬间发生的扭矩状态。包括:
- 稳态运行的齿槽转矩
- 加载过程中的扭矩响应
- 控制过程中的扭矩变化
在测量过程中到底发生了什么?如何测量并减小齿槽转矩、转矩脉动和其他特性?你会在下面的视频和白皮书中找到答案。
电机扭矩测试
在很多类型的测试和应用中,扭矩测试是必不可少的。特别是在电机测试中,需要获得电机效率和动态。在电机运行过程中,扭矩不是一个静态值:因此,高精度扭矩测量是至关重要的。并且还需要高带宽,来了解瞬间发生的扭矩状态。包括:
在测量过程中到底发生了什么?如何测量并减小齿槽转矩、转矩脉动和其他特性?你会在下面的视频和白皮书中找到答案。
电机扭矩测量概述
用于效率计算的平均扭矩。
采用高带宽扭矩传感器进行瞬态扭矩测量
齿槽转矩/转矩脉动等机械特性测量
控制变化过程中的扭矩测量
电机机械功率测量对于理解电机在给定时间和工作点所做的工作非常重要。包括了解电机机械特性,为电机建立模型,理解系统的极限。以高精度、高带宽和分辨率测量扭矩对于控制器设计和实现电机解决方案非常重要。
Download now从扭矩到电功率测试: 在本视频中,我们将向您演示如何通过 HBM 扭矩传感器 eDrive 功率分析仪 完美匹配。
我们使用了一个电机演示测试台的,其带有一个扭矩传感器,并位于驱动器和制动器之间。通过这个试验台,我们可以控制扭矩和转速,来查看不同的输出状态,以模拟真实世界场景。为进一步描述 eDrive 系统的优点,我们在软件中绘制了电机的机械和电气输出。让我们来看看它在软件里是什么样子。