HBM 两种应变技术
必须进行可靠的材料计算,以准确评估设备、建筑物和车辆部件的机械强度或疲劳寿命。这需要了解静态和操作过程中的材料荷载。
机械应变测量需要各种应变技术来推导材料在整个正常和加载操过程中承受的应力水平。应变测量的基本原理是胡克定律,它假定应变与合成应力之间存在比例关系。
无论采取何种测量方法,所有应变片应紧密安装在被测部件表面上或集成在其内部,以确保机械应变值的准确获取。本篇博客将探讨 HBM 提供的两种不同的应变技术:
电阻应变片
最常用的是 基于电阻的应变技术, 其通过测量电阻率的相对变化来获得应变值。这类应变片可用于实验应力分析或传感器制造。在后一种情况下,一个箔式应变片被集成到一个称重传感器或力传感器中,其屈服于机械变形,正应变和负应变都可进行测量。
HBM 提供超过2000个不同型号,用于不同的测量要求,包括测量单一方向的直片和分析未知方向的三轴应变花等。
光纤应变技术
光纤应变片 利用光在光纤中传播的特性,通过非电子手段获取应变。利用布拉格光栅(FBG)反射光谱来监测光纤光栅中的变化。
FBG是一种刻划在光纤纤芯上的干涉图样,它改变了光在光纤中的传播行为。这种模式允许光线通过切口,同时反射某些带隙。由于机械应力引起的FBG周期变化会引起反射光信号的变化。
连接在光纤上的解调仪扫描不同波长的激光,分析光学传感器反射的光。光信号的波动可用于推断部件在静止状态和长时间运行期间的机械应变。