功率分析仪通常用于电气系统的功率流 (w)测量。功率流是指电源和接收器之间的电传输速率,因此可以表示为 能量/秒(J/s)。功率流测量是一个关键而又基本的过程,使用标准功率分析仪可以非常容易地完成。更先进的系统能获取电信号并进行综合计算以进行额外的复杂分析。
什么是功率分析仪?
功率分析仪工作原理
功率分析仪可用于交流(AC)或直流(DC)系统的能量流测量,测量交流电路时要特别注意。
确定电信号的真均方根时间周期对于后续的每个计算都非常重要。交流测量很复杂,均方根通常表示为直流等效值。为了精确测定交流波形的有效值,必须计算交流频率整个周期的平均值。这被定义为交流电路的基频。功率分析仪可以数字化检测频率周期,在功率转换过程中提供可靠的均方根周期。
.功率分析仪还必须检测系统的电压和电流。典型的系统使用分压器直接获取单个电压,而通常需要一个互感器来测量电流。例如测量导线电场的罗克线圈或电流传感器。
.一旦功率分析仪测定了这些值,计算功率就变成简单的数学问题。
增强功率分析
如上所述,创新型功率分析仪不仅仅可以进行功率测量。它们还可以测量多种机械值,如扭矩和速度等,这是试验台和生产制造的关键因素。为全面了解机电系统的性能和效率提供可靠的测试数据。使用增强型功率分析仪能执行以下额外的计算和分析:
- 效率映射
- 快速傅立叶变换和谐波分析
- 基本功率和均方根值
- 极坐标图和对称分量
- 空间矢量和 DQ 变换.

正确选择功率分析仪的五点建议
功率分析仪是一种多功能设备,用于测量电能系统中的功率流。
虽然这些复杂的仪器在许多应用和工业中都有使用,但并没有一个通用的解决方案来解决每一种功率测量难题。因此,针对不同要求和测量应用,我们给我了 5点建议...
HBM 功率分析仪
HBM 是全球领先的电气和机械测量仪表制造商之一。我们提供的功率分析仪最高可带有 51 个功率测量通道和 6 个扭矩通道,可执行多种额外计算和分析。
如果您对我们的功率分析仪还有任何疑问,请随时与我们 联系 。