如何高效安装箔式应变片
本视频教程将一步步指导您完成应变片安装。
"使用预接线的应变片以节省大量安装时间。"
准备安装表面
清洁度是获得准确测量结果的关键。因此,本视频向您展示了如何在粘合应变片之前准备安装表面。
找出适合相应材料的应变片,以及相关的处理方法。准备安装表面,您需要以下材料:砂纸、笔、清洁剂 和清洁垫。
“要想获得最佳的测量结果,必须记住清洁是必不可少的;如果安装表面和应变片之间存在任何颗粒,则可能会影响测量结果。”
黏贴应变片
应变片可使用黏合剂粘合到材料表面。HBM 为各种应用提供了广泛的黏合剂。
本视频演示了如何使用冷固化黏合剂将应变片安装在钢材表面。
应变片安装检查
粘合胶固化后,务必确保应变片安装正确。
目视检查应变片是否均匀。然后用欧姆表再次检查应变片的绝缘和体积电阻。
请注意,安装错误会导致测量结果不准确。
“检查应变片安装,确保获得准确的测量结果。”
应变四分之一桥安装
本视频展示了如何将预接线四分之一桥应变片连接到 MX1615B/MX1616B 桥路放大器上。
此过程不需要焊接电缆。
此外,还需对测量通道进行参数化。我们还向您展示了如何进行峰谷和雨流分析,这是耐久性测试中经常使用的方法。
了解应变测量的更多信息
- 我们希望这些视频能够帮助您安装应变计,并获得最佳的测量结果。如果您还有任何疑问,请随时 联系我们。