QuantumX MXFS: 光电测量一体化的可靠测量系统

最新的 QuantumX MXFS 光纤解调仪是 QuantumX 系列新成员。基于光纤测量原理,专为精确测量基于光纤布拉格光栅(FBG)的传感器而设计的。另外,MXFS 可完美集成到 QuantumX 数据采集系统中。

QuantumX 可智能采集管理您的测量数据,精确,灵活、易用、模块化。通过将这两种技术完美结合在一起,测量数据可在一个系统中轻松处理。

强大的 catman® 软件可用于各种不同传感器的数据分析,设置各种不同的传感器,即插即测,建立高度灵活和精确的测量链。

用户可以选择两种工作模式:

  • 正常速度模式,采集速率 100S/s,适合监控项目或组件热测试。
  • 高速模式,采集速率 2000S/s,适合动态监测或实验应力分析。

高达 16 个布拉格光栅传感器可通过串联方式连接到 MXFS 8个光纤接口上 - 并行采集。

也即是说,QuantumX MXFS 可提供 128 个通道进行同步采集,不仅降低了单个测量点的成本,而且还可降低总体成本。

 

土木工程

  • 桥梁、隧道和高层建筑的短期或长期监测
  • 管道结构完整性监测
  • 陆上和海上桩塔监测

 

风力发电

  • 叶片状态监测              
  • 陆上和海上基础结构监测与测试
  • 独立变桨控制 (IPC) 系统集成
  • 疲劳耐久性测试

铁路交通

  • 受电弓监测与试验              
  • 架空线与受电弓相互作用控制              
  • 车辆验证

 

汽车

  • 移动道路载荷数据采集(RLDA),对底盘、车轮和车门进行耐久性试验
  • 复合材料构件的力学验证与试验              
  • 电驱动,燃料电池,电池的热测试

 

 


好奇吗?请注册!

第一个了解 MXFS 光纤解调仪。

请注册以免费下载


MXFS 主要特性和优点

  • 可独立使用或与其他 QuantumX 模块同步采集             
  • 8个连接插头,每个16个通道,单个模块总共128个通道              
  • 可选采集速率(2000S/s或100S/s)              
  • 与功能强大的catman®软件兼容,并向其他软件开放

 

“通过最新的 MXFS,我们将光电测量集成到一个测量平台中,将混合测量技术完美结合,提升到了另外一个层次。” 光纤业务产品经理 Cristina Barbosa 说到。

QuantumX 家族成员

  • 布拉格光栅和其他测量技术完美接口,同步采集和分析
  • 与 QuantumX 其他模块完美组合,适合多种不同应用
  • 有源滤波和高精度同步,测量精确可靠

灵活,适应多种需求的测量系统。可扩展连接更多传感器,降低单个测量点成本和总成本。

布拉格光栅技术

  • 测量范围宽,可扫描 100nm 波长
  • 内置智能峰值检测功能确保长期可靠性和稳定性,并与内部 NIST 可追踪波长基准相结合,在每次扫描时校准所有测量值。
  • 抗电磁,射频干扰和射频干扰,适合用于恶劣环境

无需复杂的传感器保护,低噪声,高信号稳定性,适合防爆应用。保持传感网络简单可靠的同时,实现远距离数据传输。

全功能 catman®

  • 在同一界面,直接处理光电信号
  • 数据可视化、并行测量并记录、多种可导出数据格式、本地或远程保存的数据              
  • 配置传感器、数据处理和生成报告

 

即使不熟悉这项技术,使用起来也很容易


什么是光纤解调仪?

  光纤解调仪也称为光纤数据采集系统, 是一种光电仪器。可以在静态和动态监测应用中读取光纤传感器,也就是布拉格光栅(FBG)传感器信息。通过同时获取数据,可以测量由多种传感器组成的大型传感网络,例如应变、温度、位移、加速度或倾斜度等光纤传感器。

   在数据采集期间,光纤解调仪测量光学传感器反射光的波长,然后将其转换为物理单位。然后通过以太网或火线传输读数,以便使用软件接口进行存档、分析或导出。通过选择合适的 QuantumX 模块,光纤解调仪可集成到多种通讯协议中,例如 PROFIBUS 或 CANbus 等。

   光纤传感器易于安装,电磁安全,并也可用于高爆炸性环境。为了进行精确地测量,您需要合适的解调仪。HBM 解调仪适合用于大型传感器网络,可为静态和动态测量提供精确和高分辨率的测量结果。