新的带有CAN FD 的数据采集模块,可满足汽车工业高带宽要求
测试和测量专家 HBM推出了新的 MX471C 模块,该模块采用了CAN FD(灵活数据速率 CAN)协议,扩展了数据采集模块的范围。该模块是 QuantumX 家族的新成员,能为数据采集系统集成到 CANbus 网络提供通用灵活的解决方案。
CAN FD 比特率高于1 Mbit/s,因此解决了经典CAN 带宽限制的问题。此外,它还支持 64 字节的 CAN FD消息负载。许多汽车公司利用这种技术来增加带宽,降低成本,这在当今的电动汽车中尤其需要。
MX471 CAN FD 模块允许同步集成多达四个CAN 网络,并可根据需要进行扩展。通过与数据记录仪、模拟测量模块相结合,该模块非常适合于移动车辆测试或作为测试台的测量网关。
简化测试
当通道处于记录仪模式时,任何数量的信号(如车速、方向盘位置或制动命令)都可与模拟输入同步采集,用于触发数据存储。这减少了在原型阶段手动配置传感器的需求,简化了测试过程。
对于在恶劣环境中的应用,如卡车或挖掘机的移动数据采集,HBM 新推出的 SomatXR MX471C-R CAN FD 具有更高的防护等级,并可抵御振动与冲击。
QuantumX 目前是全球最领先的放大器系统之一。模块化设计,精度高,连接简单方便,应用非常灵活方便。对于恶劣环境应用,HBM 还特别推出了 坚固型数据采集系统 SomatXR 。
详细信息,请联系:
Heather Wilkins
Marketing Coordinator
Bruel & Kjaer
Telephone: 01223 389 800
Web: www.bksv.com
Email: [email protected]