客户对我们的评价
该客户来自汽车行业的 OEM 制造商, HBM Genesis HighSpeed 系统 被指定用于其测试台架。
“HBM目前是市场上最好的 … 他们对技术的变化也具有很好的洞察力,并将其用于我们到需要的地方 …”
功率分析:动态功率分析方案
HBM 提供动态功率分析解决方案可记录原始数据,利用 HBM 扭矩传感器全带宽,用户无需功率分析仪或示波器即可查看其信号。另外,edrive 系统还可进行扩展,以满足您不同的应用需求,通过多达 51 个电功率和 6 个机械功率测量通道,能够使其完美适合多种复杂的传动系统。

分析传动系统效率,采用 Perception 进行控制校准,Perception 是一款进行复杂系统快速分析的高速测量软件。.

HBM "eDrive" 系统 动态功率分析仪和数据记录仪结合在一起。其提供了非常精确的功率测量,即使在高动态条件下。并且可记录所有原始数据,以便后续跟踪和后处理分析。除了电压和电流,还可以获得所有机械量,如扭矩、速度、加速度、温度、应变以及 CAN 总线数据。

该客户来自汽车行业的 OEM 制造商, HBM Genesis HighSpeed 系统 被指定用于其测试台架。
“HBM目前是市场上最好的 … 他们对技术的变化也具有很好的洞察力,并将其用于我们到需要的地方 …”

在测试测量方面,如果您面临挑战,需要帮助,请随时与我们联系,我们将和您一起进行无拘无束的讨论。
您可以填写以下表格,通过电子邮件或是电话与我们联系。