HBM 技术在桥梁工程中的应用 HBM 技术在桥梁工程中的应用 | HBM

HBM 技术在桥梁工程中的应用

测量专家确保 Hercílio Luz桥修复成功

作为修复巴西最长悬索桥修复项目的一部分,建筑公司Teixeira Duarte使用了HBM 提供的光学和应变测量技术,以确保这座有90年历史的大桥能够继续每天为行人和车辆提供安全通道。

自通车以来,Herc_lio Luz 大桥一直遭受着海水的侵蚀、结构的自然磨损、荷载的不断增加,远远超出桥梁的设计参数。尽管一直对桥梁进行预防性维护,但这并没有阻止它 1991年以来完全关闭。现在,需要对桥梁进行修复,并保持原来的设计结构外观。

Teixeira Duarte公 司受雇于 Herc_lio Luz 大桥的全面修复,大约需要三年时间。包括更换主塔中的轴承支架、加固和恢复基础和金属结构等。

采用 HBM 技术应对挑战

该项目最关键的部分是将荷载从桥梁中央跨度转移到辅助结构上。为了克服这一挑战,Teixeira Duarte选择了HBM的技术,包括传感器和光纤解调仪,用于监测结构中关键点的应变,用于读取各种信号(包括倾角、温度、风和海流等)。

Ricardo Martins,Teixeira Duarte项目工程师解释说:“技术上最复杂的活动是负荷转移过程,例如进行眼杆更换时需要进行张力释放,并使用应变传感器对原始和临时金属结构上的多个点进行应变测量,采用测斜仪进行倾斜度测量等。包括气候传感器在内,需要 312个传感器。HBM 采用的混合测量技术(光纤和传统电气传感器)确保了项目的快速安装和实施。” 

关于Hercílio Luz桥修复项目详见 HBM 网站.

 

HBM 测试和测量公司成立于65年前,一直是全球测量技术和市场领导者,为许多行业的广泛测量应用提供产品和服务。公司的产品范围包括传感器、传感器、应变片、放大器和数据采集系统,以及用于结构耐久性测试和分析的软件。

关于 Brüel & Kjær, HBM 和 Prenscia merger

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) 和 Brüel & Kjær Sound and Vibration A/S (BKSV), 均为英国思百吉公司所有,于2019年1月1日合并。

点击这里,获取 详细信息.

 

更多信息, 请联系:

Heather Wilkins
Marketing Coordinator
Bruel & Kjær
Telephone: 01223 389 800
Web: www.bksv.com
Email: [email protected]