结构耐久性:应力疲劳结构测试的完整系统

电动汽车将推动耐久性测试进入一个新的时代。需要采用新材料和新结构,以满足用户,节能和成本效益方面的需求。

合金、复合材料和其他材料的混合应用,最终将产生今天看来可能相互矛盾的新特性,例如在单一材料中获得低粘度和高强度金属基体结构。可变形材料将有助于在创建一中新的自适应结构。在大自然无尽的创造力的启发下,新的刚度、空气动力学水平等将得以实现。

添加剂改良正改变着整整一代工程师的思维方式,从“功能遵循形式”转变为“形式遵循功能”,只需一小部分材料即可获得同等或更高的性能。这些新材料和新结构的复杂和高度各向异性,以及新的制造方法将需要大量的模拟和测试,以确保其耐久性。

选择最好的合作伙伴来帮助您的工程师面对这些挑战,首先是获取真实的负载数据,通过选择合适的应变片和数据采集硬件和软件,将这些分析结果应用到第一个原型产品上,以获取可靠的测试数据。这也是 HBM 一贯所遵循的。

The Complete Measurement Chain—Provided by a Single Source: From Sensors to Data Acquisition and Analysis

软件和分析

软件是获得准确测量结果,以及进行数据分析的关键。

  • 现场操作的高可用性,确保在实际测试中充分获取负载数据并快速数据采集
  • 所有测量通道参数化简单快速
  • 一键检查所有测量通道的接线和功能是否正确
  • 用于实时数据验证的多种在线计算和评估功能

catman AP 能够让您的工作简便快捷

 

数据采集与集成

在材料和结构进行极限测试时,准确可靠的测试数据极为重要。我们的数据采集系统完全值得您信赖:

传感器

不同的材料和测试装置需要不同的应变片才能完美匹配。

客户对我们的评价

“我们创新性的风力发电系统推动了清洁能源革命。为了实现这一目标,我们需要能与我们一起开拓新天地的合作伙伴。HBM 能帮助我们 从测试中获得最佳结果。由于他们的服务网络遍布全球,在全球任何地方,我们的项目总能得到他们的快速响应。”

– Martin Bode, 机场工程高级总工程师

完善的服务与技术支持体系

我们的服务和支持团队能协助您解决与测试和测量有关的所有问题:

如何您有问题需要咨询,请马上与我们联系!

在测试测量方面,如果您面临挑战,需要帮助,请随时与我们联系,我们将和您一起进行无拘无束的讨论。

您可以填写以下表格,通过电子邮件或是电话与我们联系。

立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

Green check mark 个人报价

Green check mark 技术咨询

Green check mark 快速响应