HBM 推出新系列连接电缆

对于力测量任务来说,选择正确的电缆可能是一个挑战——由于工作状况和所涉及的决策不同——HBM推出了新型 K-CAB-F 连接电缆,能帮助您简化测量过程。

力传感器在连接过程中工程师必须考虑多个方面;例如电缆长度,这可能对测量造成限制或是产生更严重的问题,例如温度范围或是潜在化学腐蚀等。

K-CAB-F电缆有三种类型——包括高精度和更宽的温度范围——使基于应变的传感器与仪器之间的连接变得更加容易。电缆的电气性能提供了更高的对称性和更低低电容,更适合在恶劣环境下应用。

这些电缆有四种规格长度,从3米到20米不等。并提供 HBM 放大器和以下 HBM力传感器(U10M、U10s、U15、C10、C15、U5、Z30a、Top-Z30a和KDB等)兼容的插头。

更多信息可在 HBM 网站上找到!

图片下载

新闻下载

 

Marketing Coordinator

Heather Wilkins
Brüel & Kjær
Telephone: +44 (0) 1223 389 800
Web: www.bksv.com
Email: [email protected]

关于 HBM 测试与测量

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH(HBM测试和测量公司,1950年成立于德国)是当今测试和测量领域的技术和市场领导者。HBM 能为您提供完整的测量解决方案,从虚拟测试到物理测量。公司在德国、美国、中国和葡萄牙拥有生产工厂,并在全球80多个国家设有代表处。

详细信息,请访问 HBM 网站

 

关于 HBK – Hottinger, Brüel & Kjær

HBK – Hottinger, Brüel & Kjær, Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) 和 Brüel & Kjær Sound and Vibration A/S (BKSV), 均为英国思百吉公司所有,于2019年1月1日合并。思百吉集团公司 - 年销售额为1.5亿英镑,拥有员工约 9800人。

详细信息,请访问 HBK 网站