虽然今天的称重显示仪表具有强大的功能和连接性,但通常很难将这些功能集成到衡器制造商或设备制造商的复杂软件中。然而,随着物联网的兴起,这种集成不仅是实现规模效益的必要因素,而且是在ERP中进行构件数据的精确采集和分析的关键。
完全开源的 WTX API 能为这些需求提供一个完美的解决方案:只需几个步骤,就可以在自己的应用程序中实现这些复杂的功能。在本次网络研讨会中,我们将概述功能需求,并一步步演示使用此API创建一个简单的称重应用程序,此新应用程序并可通过 WiFi 连接到称重显示仪表中。
- 概述 – 称重仪表的连接性。和 API 如何通讯?
- 演示如何使用 API – 从 shell 命令到易于使用的图形界面
- 访问功能概述
- 实例:客户使用我们的 API 已经解决了哪些问题?