技术与支持
我们的服务和支持团队能为您提供以下支持和服务。包括:
铁鸟测试
在所有现代飞机和航天器中,数字电传飞行控制系统是极为先进的技术。强制要求为零故障:运行期间的故障绝不可接受。因此,飞行控制、数字网络总线和电动或液压执行机构的综合功能、性能和可靠性需要在所有可能的飞行条件下从部件级到全尺寸进行彻底测试。
全尺寸铁鸟测试 令人印象深刻:上述列出的飞机或航天器的所有部件模型都放在一个巨大的铁鸟测试台上,确保部件之间的距离与要建造的实际尺寸相符。数字航空电子总线数据(如通用的ARINC429或MIL-STD-1553)以及其他数据(如ARINC664P7(AFDX®)或ARINC825)与模拟传感器数据(如应变片和力传感器)同步采集。
致动器配备有额外的传感器,用于测量应变、力、位移和倾斜度。在“虚拟飞行”期间,所有数字和模拟数据都需要同步采集、在实时显示器中可视化,并存储在单个文件中。
此外,来自负载控制系统的数据(并模拟添加了空气动力负载等飞行条件)对试验解释也很重要。所有这些数据都有助于了解整个飞行控制系统的功能,以获得适航证书。
HBM 可提供了一个完全集成的解决方案,可一次性获取模拟传感器和数字数据,并将其保存在单个数据文件中。

软件是测量数据并解释结果的关键。catman 为系统组件测试以及全尺寸铁鸟测试提供定制化解决方案。您可轻松地集成同步航空电子总线和负载控制系统数据。