KMRplus: 无漂移多用途力垫圈 KMRplus: 无漂移多用途力垫圈 | HBM

HBM 发布新的力垫圈 KMRplus

HBM 发布了最新的 KMRplus 力垫圈,特别适合用于力监控测量,还可用于压配和金属成形过程中的力测量等。

与压电晶原理力垫圈不同,KMRplus 基于应变测量原理。因此在测量过程中不存在漂移,非常适合无法调零的长期监测任务,例如风力涡轮机螺栓连接监控或轨道施工等。

KMRplus 力垫圈紧致密封,并带有一个特殊设计的电缆接口,可安装防水电缆。因此,KMRplus 保护等级高达 IP68,可用于户外或气候室。并抗油污和化学品,因此完全可用于恶劣的工业环境中。

为了方便用户使用,您可以订购不同长度的电缆,最长可达12米。HBM 并提供相应的插头,无需现场焊接即可进行安装。

KMRplus 共有11种不同量程,从 20KN 到 2mN 不等,中心孔的螺纹尺寸为 M6 到 M42。为保证加载均匀,在不利的安装条件下保持良好的重复性,包装内还含有两个精密制造的力导入压头。

除了基于应变的新型 KMRplus 力垫圈外,HBM 还提供多种压电力垫圈。

更多信息,请访问: https://www.hbm.com/KMRplus

希望了解 KMRplus 详情?


无论您想了解什么,我们都乐意帮助您!

市场协调员

Heather Wilkins
Email: [email protected]

关于 HBM 测试与测量

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH(HBM测试和测量公司,1950年成立于德国)是当今测试和测量领域的技术和市场领导者。HBM 能为您提供完整的测量解决方案,从虚拟测试到物理测量。公司在德国、美国、中国和葡萄牙拥有生产工厂,并在全球80多个国家设有代表处。

详细信息,请访问 HBM 网站. 

关于 HBK – Hottinger, Brüel & Kjær

HBK – Hottinger, Brüel & Kjær, Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) 和 Brüel & Kjær Sound and Vibration A/S (BKSV), 均为英国思百吉公司所有,于2019年1月1日合并。
思百吉集团公司 - 年销售额为1.5亿英镑,拥有员工约 9800人。

详细信息,请访问 HBK 网站