让我们问问... Angela!
Angela Bäumel 是 HBK Academy 全球负责人。Angela 是位电气工程师,从1990年 便在 HBM 工作。闲暇时,她热衷于山地自行车、烹饪、摄影和用手工作。最好的愿望是和家人和朋友在一起。
关于 Angela 的 5个问题:
您工作的主要关注点是什么?
我一直在进一步拓展我们的培训模式,以便实现在线培训和现场培训全面结合 — 提供高标准的计量和测量培训。为了使参与者能成功高效学习,我们设计的研讨会包含了大量互动内容。具有很强的实用性。你必须先理解并概念化,然后才能把你学到的东西应用到您的实际应用中。
同时,我们还在 HBK Academy 内部开展质量评估体系。这意味着将持续对讲师的教学和方法进行定期评估,不断适应我们的培训内容。
你是如何进 Academy 的?
我喜欢学习和解释。以实际的方式解释技术信息是我的动力所在。HBM Academy 建立第一天起我就是一名培训师。2011年,我被任命为 HBM Academy 负责人。自2019年以来,我和我的团队一直负责全球 HBK(Hottinger, Brüel & Kjær) Academy。
你在 Academy 最好的经历是什么?
我能谈谈两个非常特别的经历吗?
第一个是我们的互动展厅开幕。我们在展示区和展示模型的设计上进行了大量的创作。时至今日,我们仍在继续创作,热情一如既往。
第二个亮点是,就在最近,整个 Academy 团队将我们 100% 的现场培训转变为在线培训和混合学习两种形式。并在积极尝试更多的方法和工具。
你能描述一下 Academy 的培训方式吗?
对我来说,让学员与培训师进行讨论是非常重要的 - 直接反馈,随时提出问题和意见。我们提供更实际的解释和更少的幻灯片。为此,我们喜欢在图板上一步步深入进行讨论。它非常适合复杂的内容并且更加生动。 这同样适用于在线培训。
最后一个问题:对测量技术来说,有趣是必要的吗?
它不一定是有趣的,但是测量技术可以是非常有趣的。你越了解这些材料,它通常就越有趣。大多数研讨会的参与者都给了我们同样的答案。
你有问题要问吗?
请填写提交下面的表格,把你的问题发给 Angela。