如何正确地设置滤波和采样率
不幸的是,这些问题没有标准答案。其取决于测量过程、动力学特性和测量目标。理想的滤波也是纯理论的。在现实中,滤波器不可能在理想模式下工作。因此,必须熟悉最重要的滤波器的特性,以便能选择合适的滤波器来实现您地测量目标。这使得对滤波和采样率的基本理解变得至关重要。
在 25 分钟的HBK专家访谈中,您将能从根本上了解如何选择这些测量参数。我们的专家 Thomas Hesse 采用了一种令人难忘的方法来帮助您理解核心内容,并通过一系列简短的实验直观地进行演示。这会是一个精彩地 25分钟 - 我们保证!
本期 HBK 专家访谈,您将学习...
...关于采样率:
- Shannon-Nyquist 抽样定理什么时候有用,什么时候会产生误导?
- 混叠 — 看起来很好的测量信号可能会传递错误,导致错误的解释。
- 如何识别欠采样?
...关于滤波:
- 截止频率、通带和阻带
- 贝塞尔和巴特沃斯滤波器的优缺点
- 在测量或后处理过程中如何进行滤波?
不要错过下一期!
HBK 专家访谈节目正在定期制作。不想错过下一次?然后在社交媒体上关注我们或订阅我们的时事通讯!请关注我们 或 订阅我们的 newsletter!