功率分析仪新家族 功率分析仪新家族 | HBM

HBM 发布新的 eDrive 系列功率分析仪

随着一系列全新的实时 功率分析仪 的推出,对工程师来说,对电驱动进行专业测试变得简单许多。这些功率分析仪专门用于电驱动和逆变器功率和效率测量、数据采集和数据分析。它们具有极高的精度等级:读数 0015%,量程 0.02%。电压输入范围为±50 V至±1500 V DC,可涵盖所有的 EV 应用,具有出色的 1000 V CAT IV 安全等级。

eDrive 功率分析仪可将电气、机械和数字信号同步采集到到一个测量系统中。仅一套系统,即可采集电压、电流、转矩、速度、温度、振动、压力、流量、声音和 CAN 等信号。所有模拟信号同时采样,采样率高达2ms/s。原始数据可实时连续存储在 960 GB 的固态硬盘上。此外,也可对设定点指定的时间或周期进行实时存储。

新产品系列还具有强大的分析功能,如基波,空间矢量,dq0变换,转矩脉动,谐波,反电势,振动,驱动周期和动态功率测量。其采用数字周期检测,可以准确测量动态负载变化,如 WLTP 驱动周期。

测试结果可以通过 EtherCAT 或 CAN FD 传输到可远程控制的自动化系统中,例如测试台。或通过光纤以太网将数据实时传输到 PC 中。

根据电气或机械信号计算出的数据可实时显示。并可通过软件接口,实时集成到第三方软件进行自动分析。

新的功率分析仪系列有 6 个产品型号。其中 4 种需使用外部PC,2种内置了 WIN10 PC。均采用模块化设计,可提供3 到 21个功率通道,并可连接 6个扭矩/转速 传感器。