视频: 从扭矩到电功率测试 – 最大化您的投资效益
从扭矩到电功率测试:在本视频中,我们将向您演示如何通过 HBM 扭矩传感器 与 eDrive 功率分析仪 完美匹配,来最大化您的投资效益。
我们使用了一个电机演示测试台的,其带有一个扭矩传感器,并位于驱动器和制动器之间。通过这个试验台,我们可以控制扭矩和转速,来查看不同的输出状态,以模拟真实世界场景。为进一步描述 eDrive 系统的优点,我们在软件中绘制了电机的机械和电气输出。让我们来看看它在软件里是什么样子。
没时间看视频?您可以阅读下文字描述:
在本视频中,我们将向您演示如何通过 HBM 扭矩传感器与 HBM eDrive 功率分析仪 完美匹配,来最大化您的投资效益。首先让我们来看看硬件。

硬件: 扭矩传感器,功率分析仪和分线盒
这个测试台用来演示电机测试,我们使用了一个扭矩传感器,其位于驱动器和制动器之间。通过这个试验台,我们可以控制扭矩和转速,来查看不同的输出状态,以模拟真实世界场景。扭矩和转速传感器输出连接到我们的 eDrive 功率分析仪 ,并同步采集电压和电流信号。
您还可以增加通道,进行温度和振动测量。功率分析仪可连接到任何 PC 或是平板电脑上。通过 eDrive 软件进行设置和数据分析。系统还可使用我们的 API,通过软件指令设置。分线盒将转矩和转速输出
连接到功率分析仪上,并可为您的自动化系统提供重复信号。

eDrive 软件:
为进一步描述 eDrive 系统的优点,我们在软件中绘制了电机的机械和电气输出。
eDrive 软件显示的是一个三相永磁电机的测量数据。其包括电流和红色和蓝色电压,以及 T12HP 扭矩传感器的扭矩和转速输出,其在软件中用粉色和绿色表示。 eDrive 系统可以显示和记录全带宽的扭矩传感器和电气信号。 由于这些信号是同步采集的,因此测量数据可视化非常简单方便,用户能根据这些数据迅速做出决定。请注意:那些微小的扭矩脉动是由电机结构造成的。这显示出扭矩测量具有极高的精度和带宽。

在系统层面上理解电机
对于一些事件,例如屏幕中央显示的加载步级,你可以仔细观察电气系统如何对扭矩变化产生响应。这使用户可以在系统层面上理解他们的电机。在同一时间基准内的电气和机械数据平均值可用于功率测量。这确保了信号间无任何转换,可最大限度地提高准确性。eDrive 系统 通过高精度定时计数器通道来测量扭矩传感器的频率输出。频率输出缩放显示在屏幕底部。
eDrive 可以在短时间内对此频率进行全带宽平均,其显示在屏幕中间。在屏幕底部,扭矩平均周期与电气信号同步,用于对功率和效率进行高精度计算。eDrive 强大的原始数据记录能力,并可在唯一时间周期内进行平均计算,从而实现极高精度测量,让你获得可靠的测量数据。
提高您测量链的整体精度
通过与扭矩传感器完美匹配的 eDrive 系统,不仅可提高测量的准确性,并可让您获得更先进的测量能力。例如,电气信号和机械信号的全带宽时间同步。让您与您的团队,大幅缩短电机开发时间。
有问题? 请联系我们的专家 Mitchell Marks
业务开发经理 Mitchell Marks 是 HBM 电机和传动系统测试专家。他拥有电气工程硕士学位,并期待回答任何有关产品或应用的问题。