电功率测试技术博客,文章和技术提示
点击注册即可阅读技术白皮书,观看视频和网络研讨会。
白皮书
电动飞机动力系统测试面临的挑战
HBM-eDrive 功率分析仪是开发和验证电动飞机动力系统的理想测量系统。eDrive解决方案简化了测试的复杂性,可让用户更快地进行测试,并为测试提供了高水平的可追溯性。其通过记录大量电气和机械通道的连续数据,实时处理数据并进行功率和效率计算。
Download now在车内实现动态电机功率测量
车内测试为工程师提供了一种测试车辆、校准传动系统和验证产品性能的方法。在新兴的电动汽车市场中,对电机和相关系统的电功率测量是对车辆进行评估的必要条件。由于车辆速度的动态特性,以前很难实现实车测量。然而,HBM eDrive(一个测试电机和驱动器的系统)提供的独特功能使移动电功率测量成为可能
Download now大功率电池系统的鉴定和验证
在将动力蓄电池引入市场之前,必须对这些系统进行鉴定和验证。一个合适的试验台必须包括高电压、高电流和高动态,并且它应该能够以一种面向应用的方式尽可能真实地执行必要的测试。
Download now用Perception软件计算电功率
在评估和测试工业应用中的电气传动装置以及混合动力和电动汽车时,需要精确和高动态的功率测量。本文讨论了最重要的幂函数值,并给出了一些例子。
Download now永磁电机反电势电压常数的求取
在快速分析新电机样机时,需要对永磁电机进行参数辨识。参数辨识可以用逆变器和驱动器进行复杂的试验,也可以用不需要任何逆变器和驱动器的简单方法进行。
Download now用 Perception 软件进行脉宽调制逆变器功率测量
在评估和测试工业应用中的电驱动以及混合动力和电动汽车时,需要精确和高动态的功率测量。为了能够评估这些测量结果,必须考虑驱动部件的功能和工作方法。
Download now用 Genesis 高速数据记录仪测量旋转变压器位置
旋转变压器是一种广泛应用于同步电机,用于测量电机控制算法所需的转子位置。由于其稳健性,旋转变压器是在恶劣环境下的通用选择,在恶劣环境中,电机受到机械应力和振动的影响,如汽车和航空航天应用。
Download now异步电动机空间矢量和气隙力矩的计算
Genesis高速数据记录仪特别适用于逆变器供电的交流感应电动机的测量。由于其模块化设计,这些测量系统可升级到任何数量通道,同时提供高采样率。
Download now用 Perception 软件计算电能技术中的空间矢量
如在感应电机系统中经常使用的感应量和感应矢量实现简明的空间转换。如果时间相关的空间矢量被实现为复平面上的轨迹曲线,则可以确定有关这些能量转换器工作状态的附加信息。
Download now