旋转扭矩传感器是非常精确的测量设备,通常集成在各种机械系统中,如汽车传动系统或风力涡轮机等。工程师通常会花时间仔细选择合适的扭矩传感器(模拟/数字遥测、圆轴、反作用扭矩等),在将其安装到测试和测量传动系统中时,也应如此。
正确安装旋转扭矩传感器有两个主要原因。一是降低测量不确定度,二是降低失效风险。
不正确的机械安装对于试验台来说可能是灾难性的,特别是在高价值的应用中,先进的测量系统代表着巨大的投资。在本文中,HBM 将向提供一些正确安装旋转扭矩传感器的建议和简单提示。
如何按照旋转扭矩传感器

旋转扭矩传感器是非常精确的测量设备,通常集成在各种机械系统中,如汽车传动系统或风力涡轮机等。工程师通常会花时间仔细选择合适的扭矩传感器(模拟/数字遥测、圆轴、反作用扭矩等),在将其安装到测试和测量传动系统中时,也应如此。
正确安装旋转扭矩传感器有两个主要原因。一是降低测量不确定度,二是降低失效风险。
不正确的机械安装对于试验台来说可能是灾难性的,特别是在高价值的应用中,先进的测量系统代表着巨大的投资。在本文中,HBM 将向提供一些正确安装旋转扭矩传感器的建议和简单提示。
旋转和反作用扭矩传感器是 非常精密的测量设备, 必须小心处理。低量程扭矩传感器 - 特别是小于100 N.m 的传感器 - 非常容易 过载 或 损坏, 更需要小心处理。一些大量程的扭矩传感器带有螺纹孔。为防止粗暴处理,你可以用 活结螺栓和带子捆扎到孔上,吊起并移动传感器。扭矩传感器如果需要运输,请采用防护性材料进行包装。
扭矩传感器会你的动力系统性能产生很大的影响。
当传感器串联到系统中时,您会增加轴的长度和重量,同时降低刚度。这将导致临界转速,这意味着在特定转速(RPM)下,轴将变得不稳定。因此应该让轴尽可能短,并将传感器安装在尽可能靠近轴承的位置来避免临界转速,或将其切换到更高的非临界区域。另外,扭矩传感器配平以避免振动损坏也很重要。
在设计传动系和安装旋转扭矩传感器时,应遵循基本的机械原理,但必须记住,不同的配置需要不同的机械参数才能达到最大效率。例如:当测量峰值扭矩时,你需要一个能够在高转速下传输精确扭矩信息的刚性联轴器。然而,对于较低转速的转矩信号,耦合刚度可以放宽。
这也取决于所使用的安装类型 - 底座支撑或悬挂方式。如前所述,最好将扭矩传感器安装在尽可能靠近轴承的位置,以消除振动,特别是对于浮动传动系。在世界应用中,有太多可能的配置,因此请参阅下面的技术文档,以了解有关特定传动系统配置的更多详细信息:
正确安装扭矩传感器对成功获取数据至关重要。没有两个系统是完全相同的,并且这里所涵盖的安装范围可能无法完全回答您所有的问题。如果您对旋转扭矩传感器的安装有任何具体的疑问,请立即.联系我们 获取更详细信息。