文章:测量电机的转矩脉动
一些关键的设备需要进行有效地进行转矩脉动脉动。高精度、高带宽,抗噪声的扭矩传感器是其中的关键要素。在脉宽调制(PWM)环境中,模拟信号极易产生噪声。例如在测试过程中,很可能会拾取逆变器开关噪声,使测量信号失真,产生转矩脉动。.
HBM 转矩传感器输出的是频率信号 - 以给定的频率输出方波,因此传感器具有极强的抗噪声能力。在数据采集方面,你需要一个能以足够带宽记录并转换频率输出的系统。因此您需要一个能同步采集高带宽转矩与电信号(如电压或电流)、功率信号或其他机械信号(如位置、振动和位移)的数据采集系统。
为了提高效率,工程师需要 高带宽扭矩传感器;以及能采集这些信号的数据采集系统,以及能将它们结合起来进行详细分析的知识。
精度、带宽和时间对齐是系统效率测量的关键
精度、带宽和时间对齐是系统效率测量的关键。转矩脉动适用于这种情况,因为高精度的转矩在平均值中会产生非常小的干扰。要真正理解这一点,请看一个高速设备的方程式: 80 kW @ 20k RPM → 2093 Rad/sec x 38.22 Nm → .25 Nm 偏移量为 500 W → .625%
这个例子的效率是0.5%。扭矩是一项重要的测量量,必须精确地获得,尤其在较高的转速下。另外,信号带宽还需要与电压和电流同步,因为为了提高效率,需要取一个随时间变化的转矩和转速的平均值,然后除以电压和电流随时间变化的平均值。
此外,还需要时间对齐...