Zwick 试验机集成 QuantumX 的优势:
可直接连接应变片
高灵活性,只需在测试设置中添加不同的传感器(例如,Pt100)
高精度, 专利惠斯通电桥电路
为了从材料性能测试中获得更多信息,Zwick-Roell 集成了 HBK 测量链,了解增值测量技术带来的优势。
任何 QuantumX 模块都可以集成到 Zwick 拉伸/压缩材料试验机中,在本案例中,采用的是 QuantumX MX1615B 应变桥路放大器 - 用于材料或试样的应变。
HBM 应变片 被安装在试样上,并连接到 QuantumX MX1615B。其他传感器,如用于温度测量的 Pt100,也同样连接到 MX1615B 中,非常简单方便。为了能从 PC 访问,QuantumX MX1615B 模块被连接到与试验机连接的 以太网交换机 上,以便同步获得测量结果。
在本应用中,通过 应变片 可以简化测量过程,并且更精确。因为通常安装在试验机上,测量长度和应变变化的引伸计只能测量标准样品。而微型应变片几乎可以应用于试样的任何表面此外,应变片对样品的影响最小,无需校准。
点击这里 阅读 ZwickRoell 集成增值测量技术详情。
个人报价
技术咨询
快速响应