Simond (迪卡侬)使用 HBK 力传感器来开发更可靠、更安全的登山设备
大多数登山爱好者都知道位于勃朗峰的 Simond 公司,其提供的非常先进的攀岩设备。这家法国公司成立于150年前,一直为登山运动者提供核心攀岩装备,1950年 Maurice Herzog 领导的团队首次登上了8000米的顶峰。1953年,Edmund Hillary 和 Norgay 攀登“世界屋脊” 珠穆朗玛峰(8840米)。
压力测量
公司成立以来从未偏离创新和质量之路。2008年,它并入迪卡侬,并获得了新的资源,加强了其在市场上的地位。Simond 已成为高山运动的专业品牌。
最近迁往 Chamonix 新址后,公司投资了一种 “fall tower” 坠落试验机。在从塔上跌落试验期间,测量绳索、吊带、登山和攀岩配件的性能。其配备了 HBK 提供的力传感器,测量施加在设备上的压力。
"fall tower 设计重点考虑到安全、精确和高效。之前我们一直在使用外部测试设备 - 其来自于 Chamonix Mont-Blanc 的 ENSA(国家科学院)的一台设备。现在,有了我们自己的自动化设备,可以在开发的各个阶段进行更多的测试",迪卡侬机械测试实验室工程师 Antoine Lomberty 说。

两种类型的测试
该设备能够在大约12米高度范围内进行自由轴和导向轴的跌落试验。机器包括执行机构(电机)和传感器,以及安全装置。
“这些部件来自不同的供应商,并开发了自己的控制系统,数据采集和处理系统,”Antoine继续说道。
“导向轴测试主要涉及via ferrata的绳索和系索(这些都是在自然环境中沿着岩石墙标出的路线,有梯子、绳索、桥梁和人行桥)。试验用钢丝绳在一个固定点固定在一侧,并穿过该固定点附近的一个环。力传感器就在这个环上。绳子的另一端连接在移动物体上,其由两个受控电磁铁固定。测试包括释放移动设备,测量假人达到行程终点时施加在环上的力。当然,绳子的长度决定了坠落的高度,决定了坠落的能量。施加在移动车架上的负载可调整至120公斤。自动重复,直到绳子断开。”
自由轴试验使用了安全带,将其安装在假人上,然后进行自由下落动作,并用绳子固定。
在这两种情况下,位移采用高频激光测距仪测量。
您是否有类似的需求或想了解 HBK 解决方案更详细的信息? 请马上联系我们!
两种力传感器, 并结合 ClipX 信号调理器
这两种应用相似,计量要求大致相同,但都需要高机械强度的传感器。
“然而,两者之间有一个显著的区别,”Antoine Lomberty说:“用于自由落体试验的传感器受到横向力的影响,这一点很重要,需要这些力对测量的影响尽可能小。”
为了为这些测试寻找正确的传感器,Antoine 联系了 HBK 测量专家 - 迪卡侬测试中心一直在使用 HBM 测试设备。
对于导向轴试验,选择了额定量程为5 kN、灵敏度为 0.5 mV/V 的 U93 力传感器,横向力的影响并不是这个试验的决定性因素,但工程师们仍然很感兴趣,因为其与通常为标称力10%的横向力影响相比,横向力小于0.5%。
对于自由轴,Simond选择了 U10M 传感器, 其额定力为 5 kN,精度等级为0.02%。除了计量性能外,其对横向力的灵敏度(更确切地说是不敏感)仅为 0.01%,是U93的50倍。
每个传感器都配有 ClipX 信号调理器 (0.01% 精度).
“到目前为止,我们还没有机会使用这两个传感器和一个 ClipX 调理器。但是我们发现集成的web界面提供了丰富的功能,并且配置简单。Antoine 补充说:“其特别实用,并且非常简单,因为它不需要在使用前安装软件或进行培训。“
Décathlon 品牌
迪卡侬一直致力于产品的可靠性和安全性,并对自己的产品非常有信心。2006年,宣布了 B'Twin 自行车获得终身保修,Quechua 背包(徒步运动)的保修期提高到10年。
Simond.以前是一个家族企业,2008, 被迪卡侬并购,成为迪卡侬 40个自有品牌之一。现在迪卡侬 为87个体育项目提供产品,是全球最大的运动品牌之一。