catman DAQ项目设置常见问题解答 catman DAQ项目设置常见问题解答 | HBM

catman 常见问题解答:DAQ项目设置

在这里,您可以找到有关 catman 数据采集软件中设置DAQ项目的最常见问题的答案,例如:

通用设置

使用以下方法之一(选项/程序启动)启动catman Easy/AP时,可以指定启动模式:

  • 默认启动(启动屏幕):catman Easy/AP以正常启动屏幕启动。
  • 自动设备扫描:catman Easy/AP直接从新设备扫描开始。在这种情况下,将跳过开始窗口,而显示设备扫描对话框。如果您取消设备扫描对话框,将不会采取进一步的操作,catman Easy/AP将立即终止。
  • 空DAQ项目:catman Easy/AP从一个空的DAQ项目开始。在这种情况下,项目中没有可用的设备,但从这里您可以加载现有的DAQ项目,或者只操作计算通道。
  • 空分析项目:catman Easy/AP以空分析项目开始。从这里,您可以创建新的或加载现有的分析项目。
  • 加载现有DAQ项目:catman Easy/AP从现有DAQ工程开始。必须指定之前要加载的DAQ项目文件。否则,将使用默认启动模式。
  • 加载现有分析项目:catman Easy/AP从现有分析项目开始。必须指定之前要加载的分析项目文件。否则,将使用默认启动模式。
  • 从项目导入DAQ设置的设备扫描:catman Easy/AP启动设备扫描,然后从现有DAQ项目导入所有设置。您必须指定具有预定义设置(DAQ作业设置/可视化)的DAQ项目文件,以便在之前导入。否则,catman Easy/AP将直接使用最近使用的扫描掩码进行新设备扫描。

EasyScript是catman AP中集成的VBA脚本语言(您需要单独的许可证才能使用该功能)。您可以在EasyScript开发环境(EasyScript编辑器)中找到有关EasyScript的帮助。如果您只想了解脚本语言的功能和可能性,可以在web浏览器中显示帮助文件:只需打开位于catman Easy/AP安装的子文件夹\ScriptWebHelp中的文件ApplicationHelp.htm。

请通过窗口/重置组件窗口菜单重置窗口。不需要重新启动catman Easy/AP。

catman Easy/AP支持最多4000个通道。这些包括在设备扫描期间发现的所有DAQ通道以及用户创建的所有计算通道。DAQ通道可以分布在最多128个设备上。

仅停用这些设备所需的扫描服务器(延迟启动约6秒)。为此,请在 HKEY_CURREN_USER\SOFTWARE\VB and VBA PROGRAM SETTINGS\CATMAN_BASE_SERVICES\STARTUP 中创建名为“NOSCANLISTENER”的注册表项,值为“1”。或者,也可以指定命令行参数/NoScan。

catman Easy/AP初始化操作(例如临时存储空间的分配)所需的时间取决于支持的最大通道数。默认情况下,此数字为512个通道。但是,如果您总是使用少得多的通道(例如,单个Spider8具有8个通道),则可以通过减少支持的最大通道数来显著加快初始化速度。

这可以通过“数据存储”寄存器选项卡上的“选项”对话框实现。

通常可以观察到以下行为:

  • 启动后立即出现错误消息,程序立即关闭
  • 启动后窗口布局奇怪,窗口不可见、空或移动
  • 设备扫描无法正常工作
  • 无法启动DAQ作业
  • 传感器分配工作不正常

可以采取若干措施来解决这些问题:

  • 如果catman仍然启动,并且您可以访问主窗口(例如,使用“启动新的DAQ项目”,或者如果没有连接硬件,则使用“启动一个新的分析项目”),请从“文件”下拉菜单中的“特殊功能”类别中执行“恢复默认值”,然后重新启动catman。此功能也可从开始屏幕选项/常规选项/重置为默认设置访问。
  • 使用命令行参数/RecoverStartup和/reg启动catman
  • 在Windows Vista、Windows 7和Windows 8下,启动具有完全管理员权限的catman(程序链接的上下文菜单中的“以管理员身份运行”)。

通道和滤波

否, 滤波不是默认设置

TEDS传感器可以像普通传感器一样通过功能条中的“断开”或“传感器/功能”列中的菜单断开。对于QuantumX,这与将通道切换到“停用TEDS”具有相同的效果(请参阅通道配置功能区、通道“'Sensor/Function”列的上下文菜单)。

当设置了选项“自动激活实时更新”(选项/通道列表)时,如果项目包含QuantumX、MGCplus或PMX模块,catman将在创建新DAQ项目或加载现有DAQ项目后自动连续更新测量值。通常,这是检查所有通道是否正常工作所必需的。

您还可以与DAQ通道一起启用计算通道的实时更新。然而,这将减慢实时更新过程。对于QuantumX/SomatXR系统,可以额外执行自动TEDS检测。然而,这将减慢实时更新过程。

选择一个通道,然后按“+”或“-”键。要永久设置所有通道的字体,请参阅选项/通道列表。通道列表标题行的上下文菜单“重置字体大小”提供了将所有通道的字体大小以及再次重置为默认值的功能。

或者,您可以为通道的读数创建一个单独的窗口。从“Reading”列的上下文菜单中选择“Large display”。

转到“File/Options”并激活“Program functions” 中选项卡上的“Limit value/event monitoring”。转到“DAQ channels”下的配置控制组“Limit values/events”。通道列表将在附加列显示“Limit value monitoring”,用于将限值分配给测量通道。双击此列以访问 limit value assignment/configuration 对话框。

检查传感器是否包含错误或空的TEDS(请参阅通道配置选项卡的“Channel info”窗口)。如果是这样,通过单击“Deactivate TEDS usage”菜单来关闭TEDS(请参阅通道配置功能区、或通道“Sensor/Function”列的上下文菜单)。

通常,catman Easy/AP对所有通道应用自动抗混叠滤波器。在这种情况下,频率被确定为最适合采样率。然而,在某些情况下,可能需要手动设置滤波器的特性和频率。要手动设置过滤器,请执行以下操作:

  • 激活选项 'Allow manual filter settings' (File/Options/DAQ channels/Filter)
  • 在 'DAQ jobs' 中,导航到选项卡 'Channel parameters'。在 'Filter' 列中,双击一个通道或选择一个通道(或一系列通道),然后从上下文菜单中选择 'Select filter...' 。

设置过滤器时,请遵守以下注意事项:

  • 可用频率列表由硬件类型决定。
  • 如果硬件不支持所需频率,则将选择所需频率的最接近值。catman Easy/AP会通知您并列出可实施的频率。
  • 为MGCplus多通道板或Spider通道设置滤波器将为板卡的所有通道设置为相同的滤波器。

保存数据后,包含括号的频道名称将被截断(到括号位置)。频道名称中不得使用双引号(“)、逗号(,)、冒号(:)、波浪号(~)。以下规则也适用于频道名称:

  • 它必须至少包含一个字母,不允许只包含数字
  • 它不能包含“c”和数字(例如“c1”、“C2”等)
  • 它不能与内部数学函数的名称相同,例如“deriv”、“mod”、“integral”等。

原则上,通道名称可以包含任意数量的空格。但是,我们不建议使用空格,建议改用“_”字符。如果在计算中使用包含空格的通道名称,可能会导致问题。在计算通道出现问题的情况下,将收到有关通道名称潜在问题的通知。

此外,以下规则应适用于eDAQ/eDAQ lite设备的频道名称:

  • 它不能包含空格
  • 最多可包含11个字符
  • eDAQ设备的频道名称不得包含特殊字符(包括字符数大于128的ASCII字符)

catman Easy/AP将防止您在手动更改频道名称时输入特殊字符。然而,请注意,名称也可能来自TEDS传感器或位于放大器内,并将在设备扫描期间读入。在这些情况下,catmanEasy/AP不会自动更改名称。您可以自行检查名称,如有必要,还可以删除特殊字符。

更改设备名称时,系统将提示您是否应根据新设备名称自动重命名其DAQ通道。或者,您可以使用内置的自动命名模板(频道配置功能区菜单“Rename”,或所选通道的“Channel name”列的上下文菜单)轻松重命名多个所选通道。指定所选通道的基本名称并选择所需的自动命名模式(例如“_001、_002、_003、…”),catman将使用您选择的基本名称和连续记数或字母(带或不带分隔符)的组合来重命名通道。

如果遇到名称冲突,有四种不同的处理方法:

  • 用默认名称替换现有名称
  • 用 _1, _2, _3....展开现有名称
  • 用另一个名称替换现有名称
  • 返回编辑新名称

检查通道的零点平衡是否锁定。选项卡“DAQ channels”上通道配置表“零值”列中的相应字段在零点平衡值旁边显示锁定符号。要解锁通道,请在工具栏组“Zero balance”的下拉菜单中选择“Unlock'”。如果列不可见,则可以通过主菜单“Options/Channel list/Columns visible/Zerobalance values”使其可见。

在通道配置表中选择通道,然后在工具栏组“Zero balance”的下拉菜单中选择“Undo”。

在通道配置对话框中“Zero value”列的相应字段中输入新的零点平衡值。如果列不可见,则可以通过主菜单“Options/Channel list/Columns visible/Zerobalance values”使其可见。

注意:在运行DAQ作业期间,不可能调节通道的零点平衡!

打开零带你平衡选项对话框(channel configuration ribbon, Zero balance/Options...),选择零平衡方法“Use synchronous high-precision zero balancing with averaging”。然后指定平均时间(秒)。以下所有零点平衡操作都将使用此方法。

由于DAQ通道在通道列表中的位置由硬件配置决定,因此无法更改DAQ信道的位置。但是,要更改计算通道的位置,请单击并用鼠标按住通道行标题单元上的,然后将其拖动到通道列表中的所需位置并放置。

您可以通过主菜单 Options/Channel  列表配置。您可以显示或隐藏以下列:硬件位置、硬件类型、传感器、状态/读数、零平衡值、通道注释、限值监测、采样率和过滤器。此外,您可以指定文本属性和表颜色,以使通道列表表更简洁。

在通道列表标题列中选择上下文菜单“Show all columns”以再次显示所有列。通过将通道列表标题列拖动到所需位置,可以重新排列它们。

您可以通过单击通道配置功能区菜单“Active”来停用所选通道。再次单击它以激活通道。通过在“Active”功能区菜单的下拉菜单中设置更多停用条件,您甚至可以停用没有传感器分配的信道、初始化失败的信道或处于溢出状态的信道。

也可以在通道参数表中激活/停用通道(功能区选项卡“AQ jobs”,“Channel parameters' 组)。为每个DAQ作业单独设置通道激活。如果您希望仅将设置应用于第一个DAQ作业,请确保选中选项“Apply to first DAQ job only”(Options/Channel 列表)。

注:如果DAQ项目中没有可用的活动通道,则无法进行测量。

使用“Reading”列的上下文菜单或“Sample”功能区控件选择数值精度。该精度也用于面板上的显示器。或者,您可以通过主菜单 Options/Channel List/Signal Reading 预设所有通道的精度。

您可以通过“Display Filter'”功能(功能区选项卡“DAQ channels”,“channels” 组)限制通道列表表中显示的通道。您可以设置自己的显示过滤器组合,例如,仅显示活动通道,仅显示具有有效测量值或传感器分配的通道,甚至使用应用于通道名称或传感器名称的指定过滤器表达式的通道。隐藏在通道列表表中的激活信道仍将被存储并保存以用于测量。

默认情况下,时间通道不会显示在频道列表表中。禁用选项“Hide time channels in channel tables”(Options/Channel 列表)以再次显示它们。

可以在编辑器内创建此组中的所有公式;但是,预定义公式的计算速度明显更快,从而提高了系统的性能。

要编辑计算通道,请选择要修改的通道,然后单击功能区栏中“Computation channels”组中的“Edit'”按钮。或者,只需双击所选计算通道的“Sensor/Function”列,即可打开计算通道对话框。

传感器

这可以通过两种不同的方式解决:

  1. 在传感器数据库中,创建一个新的传感器并指定传感器上的自适应数据
  2. 仅修改DAQ项目的自适应性。在这种情况下,存储在传感器数据库中的传感器数据保持不变。打开功能区栏的通道配置选项卡,然后单击传感器组的“Sensor adaptation”按钮。将出现一个对话框,您可以在其中手动输入传感器自适应的四个点。也可以通过单击闪电符号进行测量来获得电气单位值的数据。

是的,在5.2版及更高版本中,可以在不进行新传感器分配的情况下调整传感器。

只能在“My sensors”组中创建新传感器。如果HBM标准传感器组在安装新版本后进行了更新,这将保护您自己创建的传感器。

在DAQ项目中打开传感器数据库编辑器(功能区栏的选项卡传感器数据库)。从“Edit”组中选择“New sensor”。您必须首先单击“DAQ Channel”选项卡以显示传感器数据库选项卡。

在这种情况下,带有TID芯片的传感器连接到通道。与TEDS(传感器电子数据表)不同,该芯片只包含识别号。catman Easy/AP试图在其传感器数据库中找到该ID。如果成功,传感器将分配给通道。如果找不到相应的ID,则显示上述消息。

您可以将具有此ID的新传感器添加到传感器数据库中。将ID复制到剪贴板(上下文菜单“Sensor/Copy sensor ID”)并打开传感器数据库(选项卡“Sensor database”)。在您选择的组中创建一个新的传感器,并将剪贴板内容粘贴到标记为“Sensor-ID”的字段中。

如果您对存储在芯片中的ID不感兴趣,只需再次双击状态栏,错误消息将消失。在这种情况下,您应该手动分配传感器。

在本例中,catman Easy/AP在加载项目后进行了传感器扫描,并遇到了一个或多个带有ID芯片(TEDS或TID)的传感器。由于您的项目不包含这些传感器ID,catman Easy/AP报告不匹配的传感器ID。

如果您对硬件传感器ID不感兴趣,并且仅使用传感器数据库中的传感器,请禁用组“After loading a DAQ project”(OPTIONS/sensors)中的选项“Execute sensor scan”(搜索连接的TEDS传感器)。

是的,只需在通道表的传感器列的上下文菜单中使用“Create computation channel from sensor”。将为每个选定的硬件通道创建一个计算通道,源通道作为一个参数通道,用于复制指定传感器的缩放。删除源通道的传感器分配,并将通道设置为1:1比例,以检索未缩放的电气值。

注意:必须将传感器数据库中的传感器分配给源通道。CAN总线、SSI、热电偶、电阻温度计(Pt100)和IRIGB传感器类型不支持此功能。

将CAN信号分配给通道与分配传感器非常相似。传感器组列表包含标记为“CAN databases”的节点(仅当至少有一个ML71时可见)。通过扩展此节点,您可以访问存储在ML71卡上的CAN数据库(每个CAN端口一个)。分配信号与传感器的工作原理相同:只需将信号拖动到频道或双击信号即可将其分配到当前高亮显示的通道。

要将CAN数据库加载到车辆中,请从“DAQ channels” 选项卡或传感器列表的上下文菜单中选择 SPECIAL/CAN CONFIGURATION(特殊/CAN配置)。将打开一个特殊的CAN总线对话框。在此对话框中,您可以选择一个数据库文件,并将其加载到端口1或端口2的ML71卡中。该对话框显示所有可用的ML71卡,使您可以一次加载多个数据库,而无需关闭对话框。

注意:仅支持Vector(.DBC)定义的格式的数据库。

选择要分配信号的通道范围。然后双击要分配给该范围第一个通道的信号。catman Easy/AP将连接所有后续通道与第一个信号之后的信号。如果选择的信道多于消息组中可用的信号,则分配将停止。

用户界面

在“File”菜单(主菜单)中,您将找到打开/存储项目、在DAQ和分析模式之间切换、打印面板或页面、访问选项对话框以及正确终止catman的核心功能。

使用功能区最右侧的按钮可最小化或最大化功能区。最小化功能区后,主窗口将有更多可用空间。单击选项卡的仍然可见的部分(名称)以临时显示它,以便您可以选择操作。

单击“Panel/page”组中的“Visualization”选项卡,执行命令“Full screen mode”以全屏模式显示可视化区域。在全屏模式下,功能区和所有组件窗口都将隐藏。按Esc键切换回正常视图。通常建议使用至少1600x900像素(HD+标准)的屏幕分辨率,以确保最佳可视性。

这些选项卡都属于功能组“DAQ channels”。它们只在您单击此选项卡时出现。如果您单击与此功能组无关的任何其他选项卡(例如“Visualization”),它们将再次消失。

但是,请注意,这些选项卡的可见性也可能在“Option/Program functions”设置中被禁用。

在面板区域的顶部,您将找到每个可视化面板或打印页面的选项卡。浮动面板也显示为Windows任务栏中的按钮。单击其中任意一个以显示相应的浮动面板。

只有在启用EasyScript或AutoSequences选项后,“Cockpit”选项卡才可见。在此选项卡上,您可以找到中央控制命令。

  • 启动/停止DAQ作业
  • 启动/停止AutoSequence,加载AutoSequence项目
  • 启动/停止EasyScript,加载EasyScript项目

如果选择了“Cockpit”选项卡,可视化面板/打印页面将可见 - 但是,您可以不移动或配置对象。此外,通道列表不可见。您必须切换到“Visualization”选项卡才能完全访问对象配置和选择通道。

正在运行的DAQ作业的状态信息显示在主窗口底部的状态栏中。在状态栏中,您将找到用于访问“Prevent RT lag”对话框和车载记录状态窗口的控件。当状态栏中的条目可见时,单击该条目。要在面板区域上方显示状态栏,请在“Options”对话框的“Style”类别中启用“Status bars position top”选项。

DAQ作业消息栏显示面板区域上方运行测量作业期间测量作业的所有状态消息(例如触发事件、事件发生、设备断开等)。您可以随时浏览消息,然后单击“Hide”按钮以隐藏消息栏。可以使用功能区右侧的“Window”菜单再次显示。

“Job status”对话框显示摄像机状态、可用内存大小等信息。单击“Additional...”按钮,打开“Job status”对话框。

按住要移动的窗口标题栏,然后将其拖动到另一个窗口的标题栏。您可以通过将选项卡(名称)从排列的选项卡上拖动来将其取消固定。

可以使用功能区右侧的“Window”菜单重新打开关闭的窗口。单击“Window”下拉菜单中的“Reset component windows”,将所有组件窗口的布局(窗口的可见性、大小和位置)重置为默认设置。

QuantumX 模块

catman Easy/AP为QuantumX模块提供了一种更强大且易于使用的扫描方法。在“Scan options”对话框中,只需激活“QuantumX - use device manager”选项。

DeviceManager 将自动查找以太网段上对您的PC可见的所有可用模块。此外,扫描还将查找通过FireWire连接到您的PC的任何模块、连接到QuantumX CX27处理器单元的模块或带有CP52通信处理器的MGCplus设备。

按下'New DAQ project”将打开DeviceManager对话框并开始扫描模块。从找到的模块列表中选择要包含在DAQ项目中的模块,然后按'Connect”。

注意:

  • DeviceManager要查找设备,必须为传入流量(多播)启用端口31416和31417。
  • DeviceManager还将列出无法连接到的模块(即无法包含在DAQ项目中),因为它们的地址子网掩码与您电脑的子网掩码不匹配。在这种情况下,您可以在DeviceManager中更改模块地址。
  • DAQ项目中始终包含通过FireWire连接到PC的模块或连接到CX27处理器模块的模块。在这种情况下,您不能选择单个模块。
  • 选项卡“Module info”显示完整模块设置的XML视图。

当您创建新的DAQ项目时,它由HBM DeviceManager中扫描结果列表中选择的QuantumX模块组成,并按模块名称按字母升序排序。只需单击模块列表表中所需的列标题字段(模块名称、模块类型或UUID),即可更改HBM DeviceManager中QuantumX模块的显示顺序。然而,HBM DeviceManager中的显示顺序对DAQ项目中QuantumX模块的顺序没有任何影响。

注意:

  • 连接到CX27处理器模块的模块始终包含在DAQ项目中,并默认按模块名称排序。
  • EasyPlan模块允许您在不连接设备的情况下离线准备DAQ项目。在此模式下,您可以定义要在DAQ项目中显示的设备的顺序。您还可以使用“Special”功能区菜单下的相应菜单功能,将模块在线添加或删除到已存在的DAQ项目中。这使您能够以自己的方式重新组织模块列表。

如果由于某种原因无法建立到模块的扫描端口1200、1201和1300的连接,则可能会发生这种情况。扫描要求这些端口可用于UDP协议。如果通过这些端口的通信被电脑上的安全策略(例如防火墙)阻止,则找不到模块。请与网络管理员联系,以解锁UDP协议的这些端口。

如果该模块未在HBM DeviceManager中列出,原因可能是该模块还连接到CX27。在这种情况下,模块仅列在CX27下,而不管它是否另外连接,例如,通过以太网连接,以防止模块意外重复分配给DAQ项目。

如果由于某种原因,无法建立到命令端口5001和模块的数据流端口的连接,则可能会发生这种情况。数据流需要端口7411和HTTP端口(80)可用。如果通过这些端口的通信被电脑上的安全策略(例如防火墙)阻止,则无法连接。请与网络管理员联系以解锁这些端口。

仅通过以太网将CX27连接到您的电脑。确保没有连接到CX27的子模块、CX27本身或活动背板通过FireWire额外连接到您的电脑!

为了使catman Easy/AP能够连接到模块,模块的IP地址必须与您电脑的子网掩码匹配。这意味着,属于子网掩码255部分的IP地址部分必须与您的电脑和模块相同。

您可以使用开始菜单中的DeviceManager(HBM/catman Easy/DeviceManager)更改模块的IP地址。启动后,DeviceManager会列出从PC上可见的所有模块,无论其IP地址如何。然后,您可以为每个模块分配一个新地址(匹配您电脑的子网掩码)。您必须在启动DeviceManager之前关闭catman Easy/AP,反之亦然!

注意:catman Easy/AP将仅连接到“Scan options”中指定的地址范围内的模块。即使模块的地址与PC子网掩码匹配,如果地址超出扫描范围,则在catman Easy/AP中也不可见。

在HBM DeviceManager中,您可以为每个模块指定“自动地址分配(DHCP)”,而不是设置固定IP地址。在这种情况下,通电后,模块将从您的PC(或位于LAN中的DHCP服务器)接收一个IP地址,该地址自动匹配您的子网掩码。然后可以立即连接到模块。确保您电脑的TCP/IP设置设置为“Automatically obtain IP address”。

由于事先不知道自动获取的IP地址(并且可能会随着模块的每次新通电而改变),catman Easy/AP“Scan options”中指定的扫描范围必须包括从1到255的整个范围。

MX840模块的1号连接器也可以在CAN总线模式下操作。要将连接器切换到此操作模式,只需将CAN传感器从传感器数据库拖动到MX840的第一个通道。为此,传感器数据库必须包含CAN传感器(请参阅下一项了解如何在传感器数据库中包含CAN传感器)。在此过程中,系统将询问您应提供多少CAN子信道(信号)(默认值为8,最大值为128)。然后,您可以为这些子通道分配更多的CAN传感器。

断电或关闭catman Easy/AP后,接头保持CAN工作模式。在下一次设备扫描中,catman Easy/AP将显示CAN通道。可以在“扫描选项/CAN总线选项”中设置要显示的CAN通道数(默认值为8)。这是为了防止catman Easy/AP在您的DAQ项目中始终包含128个CAN通道(如果切换到CAN模式,连接器1内部始终提供的信号数量),而实际上只有少数通道可以连接到CAN传感器。

要再次将连接器切换回模拟输入,只需将模拟传感器(例如DC 10V或全桥)拖至MX840模块的通道1。

注:不支持将Vector Informatik数据库直接存储在模块中(如MGCplus ML71中)。相反,将这些数据库导入catman传感器数据库,然后像其他传感器一样分配CAN信号。

在传感器数据库编辑模式(File/Sensor database...)中,您可以手动添加CAN传感器(新CAN信号),甚至可以以Vector Informatik GmbH(File/Import/Vector CAN database)的格式导入完整的CAN数据库。Vector数据库中包含的CAN信号将成为传感器数据库的永久部分。不再需要原始的Vector数据库。

需要有源电源电压的CAN传感器必须在传感器数据库中进行相应配置(属性“Active supply[V]”)。

CAN信号通常是异步到达的,与catman Easy/AP DAQ作业的采样率无关。然而,为了确保所有信道上的同步数据流(对于y(t)或y(x)显示和在线计算很重要),catman DAQ内核通过插入重复值(重复先前的值)将CAN数据“扩展”到catman Easy/AP采样率(如有必要)。

使用信道列表的上下文菜单('Sensor/CAN configuration...')。选择“Baudrate”寄存器选项卡。可以为项目中的每个MX840或MX471连接器单独指定波特率。只需在对话框上部的模块列表中选择MX840模块或MX471连接器。

注意:波特率需要在DAQ作业开始之前设置!

多个CAN传感器期望通过总线发送的特定命令消息变为激活状态。可使用通道列表上下文菜单'Sensor/CAN configuration...'定义此类信息。选择寄存器选项卡“Bus commands”并添加任意数量的消息。对于每条消息,您需要指定标识符、长度(字节数)和字节序列。

可以为项目中的每个MX840或MX471连接器单独指定命令消息。只需在对话框上部的模块列表中选择MX840模块或MX471连接器。

注意:命令消息将在DAQ作业开始之前立即发送!

MX840 关于TEDS(传感器电子数据表)操作有三种不同模式:

  • 忽略TEDS:连接的TEDS将被忽略,内容将不会被读取。
  • 如果可用,使用TEDS:如果连接了TEDS传感器,则会读取。
  • 需要TEDS:除非连接了有效的TEDS传感器,否则通道不会产生有效的信号读数。catman Easy/AP不支持此模式。

只有“Activate TEDS”功能将强制通道“Use TEDS”。如果在TEDS扫描期间,catman检测到一个频道被切换到“Use TEDS”,它将在频列表的“状通道”列中显示这一点。在信道初始化期间,信道设置为“Use TEDS if available”。从传感器数据库分配一个传感器会将通道设置为“Ignore TEDS”。如果发现TEDS传感器,任何后续的TEDS扫描都将再次将通道切换到“Use TEDS if available”。

默认情况下,这些类型的缩放将在硬件内部执行。如果模块不支持这些缩放类型,将在软件中自动进行缩放。

检查传感器是否包含错误或空的TEDS(请参阅通道配置选项卡的“Channel info”窗口)。如果是,请关闭TEDS使用(请参阅通道配置功能区、“传感器”组或通道“Sensor/Function”列的上下文菜单)。

QuantumX MX1609:此模块的最大采样率为600 Hz。如果您想与MX1609同时以更高的速率从其他模块(MX840)获取信道,则必须将属于MX1609的所有通道放入慢采样率组。MX1609仅支持K型热电偶。MX1609T支持T型热电偶,而不是K型。

QuantumX MX590:MX590是用于直接连接压力传感器的专用模块。模块在工厂校准到特定压力范围-不可能(也不必要!)将传感器分配给此类模块的通道。MX590模块的输出单位始终为“bar”。

QuantumX MX840B/MX440B:与MX840/MX440A/MX440A相比,支持38400 Hz的最大采样率,但仅在未配置桥接传感器的信道上。在这些信道上,最大采样率仍然为19200 Hz。

QuantumX MX410/MX411/MX403:在标准操作模式下,这些模块的最大采样率为96000 Hz。它们可以从5.3版或更高版本切换到高速模式。在此模式下,连接器3和4被禁用,但连接器1和2上的最大采样率为192000 Hz。


catman常见问题解答:可视化和录制

在HBM的catman数据采集软件中查找有关 可视化与记录 的最常见问题的答案。

catman常见问题解答:数据处理和分析

在HBM的catman数据采集软件中查找有关 数据处理和分析 的最常见问题的答案。


您的测量项目需要支持吗?

  • 我们的专业服务和支持团队可通过 邮件,电话或远程 方式解决catman数据的所有问题。我们期待着您的来信。
  • 我们的 全球学院 可为您提供 catman 在线和远程培训以及网络研讨会。购买 catman 将享受 15%折扣。