健康的蜜蜂是养蜂人的快乐源泉,但是如何知道蜂房里的一切都很顺利如常呢?是否应该干预,而无需冒着被叮蛰的风险?蜂蜜收成受损了吗?这些问题的答案是蜂巢规模。它能给出蜂巢重量每小时的变化,这是一个很好的信息来源,可以获知如蜜蜂离开蜂巢的数量或准确估计冬季蜂蜜储备。
称重传感器帮助养蜂人随时了解蜂巢状况
挑战
蜂巢秤需要高度精确,并可在非常偏远的地区传输数据,能源自给自足。产品必须非常坚固,易于使用,防风雨,并具有合理的预算。
解决方案
PW10 称重传感器能精确地获取蜂箱的重量,额定量程高达300公斤,精度为20克,功耗小,安琪可靠。很快成为最终选择。
结果
通过数字化,蜂巢重量变化可传送给养蜂人。养蜂人能对蜂巢在一天中不同时间和不同季节发生的事情有深入的了解。可帮助养蜂人获得更好的收成。
高精度秤的几个方面
当 HoneyInstruments, 的主管 Thierry De Vreese 在2015年将蜂巢秤的第一个元件写在纸上时,他不得不面对一系列技术挑战:创建一个高度精确的秤,能够在任何地方传递数据,能源自给自足,绝对可靠。此外,其必须非常容易使用,防风雨并具备合理的预算。另外需要能便于转运,因为蜂箱需要根据花期和花的类型被运送到不同的地区,以生产特定的蜂蜜。
PW10 称重传感器 额定量程高达300公斤,精度为20克,具有很小的功耗,可在户外工作,很快成为该项目的最终选择。20克大约是200只蜜蜂的重量。一个蜂巢一般有50000多只蜜蜂。
称重传感器被固定在称为双H结构的金属结构的中心,该结构有两个支撑臂。下部放置在地面上并连接到传感器的一侧,上部支撑蜂箱并压在传感器的另一端。这种结构会产生与蜂巢重量成比例的变形。整个结构上并安装了温度传感器,用于测量环境外部的温度。
您是否有类似需求并希望了解 HBK 解决方案细节? 请联系我们!
测量数据传输
Thierry De Vreese 评论到:“我非常熟悉 HBM 传感器,因为我们已经将它们集成到了其他产品中。但我们不想对产品做任何售后服务。自2016年以来,我们已经在欧洲销售了250多台类似的互联秤,HBM 传感器非常可靠结实,完全可以移牧的应用要求。”
该传感器由一个电子盒供电,由一个3.7伏锂电池执行基本的功能操作。这种电池每年更换一次,比更昂贵、更易碎的太阳能电池更受欢迎。
通过数字化,蜂巢重量变化可传送给养蜂人。对于数据传输。GSM技术已经被自动排除在外,因为它功耗太高。为了解决传输问题,HoneyInstruments 选择了 Sigfox 网络。该网络使用ISM频段,特别适合偏远地区的远程低速交换。
因为每小时的重量和温度信息产生的数据量极少。Sigfox 网络使用的天线大约30厘米,每个可覆盖 40 公里。2000根天线分布在70个国家,组成的网络即可覆盖欧洲 95% 以上的领土。测量数据然后将被传输到互联网,并在云平台上提供给用户。
称重结果
养蜂人只需使用其配置单元的序列号即可访问数据。能对蜂巢在一天中不同时间和不同季节发生的事情有深入的了解。可帮助养蜂人获得更好的收成。
“Sigfox网络的一个主要优势是它不使用SIM卡,而且每年的订阅费只有几欧元。订阅续费率为99%,这是客户满意的证明。”
Thierry De Vreese 总结到:
“我一直与 HBK 技术销售工程师 Magali Clementi 保持联系,因为我还有其他项目要做。我们在物联网项目中使用并集成了许多传感器,蜂巢规模就是一个很好的例子。我们现在正研究防盗问题,以及其他技术(如LoRa、LTE-M和NB-IOT)集成。”。