液压平台可以看成是带有笼式平台的大型起重机。用于在火灾现场进行高空给水或高空救人,安全性和可靠性极为关键。
由于平台没有负载感应装置,无法实时获知平台的人员数量,HBM 被要求为此提供称重解决方案。
Translink International 液压平台上的传感器
当 Translink International 公司需要一个可靠而强大的系统来测量液压平台重量时,希望 测试和测量专家 HBM — 能提供一个全面高效的解决方案。
总部设在 Worcestershire Kidderminster,Translink International 制造液压平台并提供绝缘清洗应用服务。在欧洲、中东、拉丁美洲和英国具有极高的声誉。
通过一家名为 SKF Fire - 香港消防救援服务的合作伙伴,Trink International 最近对客户现有的液压平台进行了更新。
挑战
Translink International 车载液压平台需要一套称重测量系统,以随时获知平台承载重量。
解决方案
HBM 为车载平台提供了四个 HLCB1 称重传感器, 并通过 VKK1-4 接线盒为传感器提供激励电压并将测得的电压进行求和,以获取总体重量。
结果
液压平台额定载荷为 300KG,当重量超过额定负载 110%时,会发出警报。当达到120%时,额外的安全防护措施将会启动,平台将完全停止移动。
液压平台可以看成是带有笼式平台的大型起重机。用于在火灾现场进行高空给水或高空救人,安全性和可靠性极为关键。
由于平台没有负载感应装置,无法实时获知平台的人员数量,HBM 被要求为此提供称重解决方案。
称重传感器是一种具有非常广泛应用的称重设备,通过内部由应变片组成的惠斯通电桥,可将负载变化转换为可测量的电阻变化,测量精度可达 C3,甚至是 C6 等级。
Translink International 在每个车辆平台上安装了四个 HLCB1 称重传感器, 保护等级高达 IP68,以满足方式以及恶劣环境等应用要求。VKK1-4 接线盒 为这四个传感器提供激励电压并将测得的电压进行求和,以获取总体重量。另外,HBM 还提供了 RM4220 模拟放大器 以简化布线,整体精度高达 0.1%。
除了为 Translink International 提供称重测量系统外,HBM 还为工程师提供有价值的建议和技术支持:
“我们对 HBM 提供的服务和技术支持感到非常高兴。他们不仅为这个项目提供所需的专业技术知识,而且他们也非常敬业和通融。随着各种各样的项目同时进行,与一家乐于把客户放在第一位的公司合作令人愉悦,” 应用程序工程师 Richard Saunders 评论道。
传感器被成功地应用到平台上并进行了激活。
液压平台额定载荷为 300KG,当重量超过额定负载 110%时,会发出警报。当达到120%时,额外的安全防护措施将会启动,平台将完全停止移动。整个车载液压平台完全满足了 BS EN 1777:2010 欧洲标准的基本要求。
第一批更新完成的系统现在已经送到客户那里,并已在圣诞节启用。
HBM 于1950年在德国成立,是全球测试和测量领域的技术和市场领导者。HBM 可为您提供从虚拟测试到物理测量的完整解决方案。公司在德国、美国和中国拥有生产基地,并在全球80多个国家设有代表处。