Haftungsausschluss für die Website HBM.com

Diese Website (die „Website“) ist Eigentum der Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH („HBM“, „uns“ oder „wir“).

Die Seiten auf der Website werden von der Abteilung Marketing Communications der Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH („HBM MarComs“) im Auftrag von HBM veröffentlicht.

Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen für die Website sorgfältig durch, da Sie durch die Nutzung der Website zustimmen, an diese gebunden zu sein. Wir behalten uns das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern und werden Änderungen an dieser Stelle bekannt geben. Wir empfehlen Ihnen, die Nutzungsbedingungen regelmäßig zu überprüfen, da wir bei einer Weiternutzung der Website nach einer Änderung davon ausgehen, dass Sie diese Änderungen akzeptiert haben.

Wenn Sie diesen Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, sollten Sie die Website in keiner Weise nutzen.

Die von HBM MarComs auf der Website veröffentlichten Informationen werden von HBM und, soweit angegeben, von bestimmten Dritten bereitgestellt. HBM MarComs und HBM ergreifen alle Schritte und Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die auf der Website veröffentlichten Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind, und regelmäßig aktualisiert werden. Weder HBM MarComs noch HBM, einschließlich ihrer Direktoren, Mitarbeiter, Auftragnehmer und verbundenen Unternehmen, können jedoch Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit, Zweckmäßigkeit, Aktualität, Viren oder Fehler in den Materialien auf der Website abgeben oder dafür haftbar gemacht werden. HBM MarComs oder HBM können die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Sie dürfen sich nicht auf die Informationen auf der Website verlassen und sind sich bewusst, dass Sie geeignete Schritte unternehmen müssen, um diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie auf deren Grundlage handeln.

HBM garantiert nicht, dass die Website oder die auf der Website veröffentlichten Informationen immer und ununterbrochen verfügbar sind. HBM kann den Betrieb der Website für Support- oder Wartungsarbeiten oder aus anderen Gründen einstellen. Wir behalten uns außerdem das Recht vor, den Zugriff auf die Website jederzeit und ohne Vorankündigung zu beenden.

HBM und HBM MarComs veröffentlichen die Website im Ist-Zustand ohne jede ausdrückliche oder implizite Gewähr jeglicher Art in Hinblick auf den Betrieb der Website, die Richtigkeit der Informationen zu den dort genannten Produkten oder Dienstleistungen (soweit solche Garantien nach geltendem Recht ausgeschlossen werden können) und soweit gesetzlich zulässig. Außerdem haftet HBM oder HBM MarComs nicht für direkte oder indirekte Verluste oder Schäden (insbesondere für entgangenen Gewinn, Umsatz, Geschäftswert, Geschäfte oder Einnahmen), Folgeschäden, besondere Schäden oder sonstige Schäden, die aus der Nutzung der Website erwachsen könnten.

Sie sind dafür verantwortlich, dass alle Personen, die über Ihre Internetverbindung auf die Website zugreifen, diese Nutzungsbedingungen und andere geltende Bedingungen kennen und diese einhalten.

Die auf der Website enthaltenen Informationen stellen keine Aufforderung dar, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Produkte oder Dienstleistungen zu investieren oder anderweitig damit zu handeln oder einen Vertrag mit HBM oder einem anderen Unternehmen abzuschließen. Die zur Verfügung gestellten Informationen sollten nicht für eine Investitionsentscheidung herangezogen werden. Sie sollten sich in diesem Zusammenhang immer professionell beraten lassen.

Die in der Vergangenheit erzielten Geschäftszahlen von HBM oder eines anderen Unternehmens, auf das auf der Website verwiesen wird, können nicht als Anhaltspunkt für die zukünftige Entwicklung herangezogen werden. Der Kurs der Aktien und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen, es ist also möglich, dass der Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhält.

Jede Bezugnahme auf ein Produkt oder eine Dienstleistung, die von HBM oder einem anderen Unternehmen bereitgestellt wurde oder werden kann, stellt keine Zusage dar, dass dieses Produkt oder diese Dienstleistung jederzeit verfügbar sein wird. Änderungen oder Verbesserungen an diesen Produkten oder Dienstleistungen können jederzeit ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Keine der Dienstleistungen oder Investitionen, auf die auf der Website verwiesen wird, sind in Rechtsordnungen verfügbar oder zum Verkauf oder zur Verwendung geeignet, in der solche Aktivitäten verboten sind. Personen mit Wohnsitz außerhalb des Vereinigten Königreichs, die auf die Website zugreifen, müssen sich zunächst vergewissern, dass sie keinen lokalen Anforderungen unterliegen, die ihnen dies verbieten bzw. beschränken.

Wenn Sie einen Teil der Website unter Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen ausdrucken, kopieren oder herunterladen, erlischt Ihr Recht zur Nutzung der Website sofort und Sie müssen alle Kopien der von Ihnen erstellten Materialien nach unserem Ermessen zurückgeben oder vernichten.

Wir sind nicht verantwortlich für den Inhalt einer anderen Website, von der aus Sie auf unsere Website zugegriffen haben oder auf die Sie über Hyperlinks von unserer Website zugreifen können. Wir können nicht für Verluste oder Schäden haftbar gemacht werden, die Ihnen dadurch entstehen.

Diese Nutzungsbedingungen unterliegen deutschem Recht und Sie erklären sich damit einverstanden, dass ausschließlich deutsche Gerichte für alle Streitigkeiten zuständig sind.

Sofern ein Teil dieser Nutzungsbedingungen von einem zuständigen Gericht für ungültig, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar befunden wird, bleibt der Rest der Bestimmungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten weiterhin in vollem Umfang in Kraft.

© Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Im Tiefen See 45, 64293 Darmstadt.

Zuletzt geändert: 25. Mai 2018

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.