Wie bei einem Berechnungskanal können Sie auch einen Datensatz erstellen, der von Ihnen bereitgestellte tabellarische Daten enthält. Öffnen Sie dazu die Registerkarte "Datenreihe" des Berechnungsmoduls und geben Sie die Daten in die Tabelle ein. Wenn Sie auf "Berechnung anlegen" klicken, wird der neue Datensatz zu Ihrem Projekt hinzugefügt. Ein solcher Datensatz kann grafisch dargestellt, für andere Berechnungen verwendet oder wie jeder andere Kanal oder jede andere Berechnung exportiert werden.
Anstatt die Daten einzugeben, können Sie die Tabelle mit Messdaten eines Kanals füllen. Markieren Sie einfach den Kanal und klicken Sie auf "Werte aus Messkanal übernehmen". Im Gegensatz zu den ursprünglichen Kanaldaten, die nie geändert werden können, können diese Tabellendaten nun beispielsweise bearbeitet werden, um Ausreißer zu eliminieren.
Als dritte Option können Sie die Tabellendaten mit einer Funktion f(x) generieren, z.B. 0.8+0.5*x-0.0032*x^2. In diesem Fall können Sie zusätzlich einen x-Datensatz mit den x-Achsen-Werten (0,dx,2*dx,3*dx....) erstellen. Dies ist nützlich, wenn Sie Ihre Funktion über x auftragen möchten.