Messung der elektrischen Leistung mit digitaler Zykluserkennung - Expert Talk: HBK
Die Zykluserkennung identifiziert den Zeitraum, über den Signale wie Drehmoment, Strom, Spannung und andere gemittelt werden müssen, um Werte für Leistung, Effektivwert und Wirkungsgrad zu bestimmen. Das bedeutet, dass jeder Punkt innerhalb dieser Periode bei einer Berechnung berücksichtigt wird. Wenn ein Signal, z. B. Strom oder Drehmoment, Oberschwingungen enthält, werden auch diese in die Berechnung einbezogen. Das Spannende an der Zykluserkennung ist, dass man diese Werte auch während Transienten erhalten kann. Für jeden halben Zyklus der Grundschwingung wird eine hochpräzise Berechnung durchgeführt, sodass die HBK eDrive Lösung den Oberschwingungsgehalt des Drohmoments oder der Drehzahl erkennen und aufzeichnen kann. Dies beschleunigt die Arbeit des Messtechnikers erheblich und verleiht der Messung eine deutlich höhere Qualität. Mit der Zykluserkennung können einzelne Oberschwingungen aufgespürt werden, um Problembereiche in einer Steuerung zu finden.
Die eDrive-Lösungen von HBM sind ideal für die Prüfung umrichterbetriebener elektrischer Maschinen. Die Leistungsanalysatoren nutzen die digitale Zykluserkennung, um unvergleichliche Leistungsberechnungen und zuverlässige Ergebnisse bei dynamischen Laständerungen zu liefern, bei denen herkömmliche Leistungsmesser versagen würden. Erfahren Sie mehr in der eDrive Broschüre.