Dosierte Kraft an der Kette
Ketten sind ein unverzichtbarer Bestandteil in vielen Anwendungen der Hebetechnik. Wie bei anderen Hebezeugen auch ist die Sicherheit und die Erfüllung der einschlägigen Normen natürlich unabdingbare Voraussetzung. Denn immer wenn schwere Lasten bewegt werden, kann dies mit einer Gefahr für Personen, die sich im unmittelbaren Umfeld befinden, verbunden sein. Der Qualitätssicherung kommt daher bei der Produktion von Ketten für Hebezeuge besondere Bedeutung zu. Die Firma Ketten Wälder vertraut in seinen Produktionsanlagen dabei auf Messtechnik von HBM.
Das Unternehmen Ketten Wälder GmbH aus dem oberbayerischen Bad Endorf produziert Ketten, die unter anderem für Anwendungen in der Hebetechnik eingesetzt werden. 40 Mitarbeiter sind bei dem Mittelständler beschäftigt, die jeden Tag bis zu 4.000 m hochwertige Ketten produzieren. Die Verarbeitung von Ausgangsmaterialien wie Stahl zu Ketten ist ein vielschichtiger Prozess, bei dem alle Abläufe exakt aufeinander abgestimmt sind.
Rohmaterial in verschiedenen Güten und Abmessungen wird zunächst auf eine Haspel gehoben. Eine Vorziehmaschine zieht das Material dann auf den benötigten Durchmesser. In der Kettenbiegemaschine entstehen anschließend die einzelnen Glieder der Kette: Glied für Glied wird sauber gebogen und aneinandergereiht eingehängt. Moderne Schweißmaschinen, die die einzelnen Glieder schweißen, sind die nächste Station der Fertigung. In den Maschinen läuft der Schweißprozess vollautomatisch ab. Dabei werden gleichzeitig wichtige Parameter, wie Stauchdruck und Stromfluss, gemessen, die als Maß für die Qualität der Schweißnaht dienen. Im nächsten Schritt erhält das Material vollautomatisch wichtige Informationen, wie Güteklasse und einen Rückverfolgbarkeitscode, sowie das Herstellerzeichen eingestempelt. Anschließend werden die Ketten vergütet. Dazu werden sie zunächst erhitzt und dann durch ein Bad geführt, in dem sie abgeschreckt – also sehr rasch gekühlt – werden und anschließend wieder erwärmt bis die gewünschte Festigkeit und Elastizität gewährleistet ist.