Einsatz von EtherCAT ermöglicht schnellere Echtzeitmessungen in industriellen Anwendungen
Die Herausforderung
Da Kosten weiterhin in allen Industriebereichen ein Haupteinflussfaktor sind, steigt die Nachfrage nach schnelleren Echtzeitmessungen in industriellen Anwendungen beständig.
Es sind bereits zahlreiche unterschiedliche Systeme im Einsatz, die auf dem Ethernet-Standard basieren, der aus der Bürokommunikation bekannt ist. Diese sind jedoch häufig ineffizient, da ein großer Anteil der verfügbaren Bandbreite nicht genutzt werden kann.
Dafür gibt es zwei Gründe:
- Zum einen werden immer nur kleine Datenmengen auf einmal übertragen.
- Zusätzlich entstehen jedes Mal Nachrichten, wenn das Client- oder Master-Gerät im System Daten anfordert. Standard-Ethernet funktioniert also als Informationssystem im Halbduplexbetrieb.