Das Softwarepaket catman Enterprise wurde speziell für Messaufgaben mit vielen MGCplus-Kanälen entwickelt. Die eigentliche Messung führt ein Server-PC durch; zugleich können aber mehrere Client-PCs in Echtzeit auf die Daten dieses Servers zugreifen und so die Messung ebenfalls verfolgen.

Das Softwarepaket catman Enterprise wurde speziell für Messaufgaben mit vielen MGCplus-Kanälen entwickelt. Die eigentliche Messung führt ein Server-PC durch; zugleich können aber mehrere Client-PCs in Echtzeit auf die Daten dieses Servers zugreifen und so die Messung ebenfalls verfolgen.

Das Paket besteht aus einer Setup-Software, dem Messwerterfassungsteil und einer Client-Software. Für post process-Verarbeitungen steht catman Professional zur Verfügung. catman Enterprise unterstützt bis zu 20.000 Kanäle. Ein Kanal kann ein MGCplus-Kanal, eine Berechnung oder eine Triggerbedingung sein. Der Zugriff auf die Messkanäle erfolgt in allen Menüs über eindeutige Kanalnamen. Außerdem können Kanäle in logische Gruppen und Untergruppen aufgeteilt werden, so dass auch bei einer großen Anzahl von Kanälen das Auffinden einzelner Kanäle sehr vereinfacht wird.

Typische Beispiele für solche Anwendungen finden sich im Flugzeugbau. Das System hat sich bereits unter anderem bei British Aerospace, EADS, Cessna und Embraer bewährt.

Aber auch bei anderen größeren mechanischen Strukturen, wie beispielsweise im Schiffs- und Fahrzeugbau. Bis zu 20.000 Kanäle lassen sich bequem simultan erfassen. Die Software ist dabei gleichzeitig noch sehr einfach zu bedienen und ermöglicht es dem Anwender, eine Messung schnell und einfach einzurichten. So lassen sich zum Beispiel die DMS-Messstellen automatisiert überprüfen und die Messverstärker effizient einstellen.

catman Enterprise - Optical strain gages catman Enterprise - Enhanced import from custom sensor database catman Enterprise - VBA IDE Editor

Während der Messung werden die Daten mit einem Vielkanal-Datenserver er-fasst. Durch die Client-Server-Architektur des Systems können dann verschiedene Clients gleichzeitig online auf die Daten zugreifen und diese in Echtzeit visualisieren. Umfangreiche Triggerfunktionen erlauben es, vorher eingestellte Funktionen auszulösen. Diese reichen vom Start einer schnellen Messung bis zum Versand von E-Mails. Spezielle Online-Berechnungen für die experimentelle Strukturanalyse sind bereits in der Software implementiert.

Durch die offene Architektur kann der Anwender noch weitere eigene Funktionen integrieren. Dazu steht die integrierte Scriptsprache sowie eine ActiveX-Schnittstelle zur Verfügung.

Mit der neuen Version von catman Enterprise bietet HBM dem Anwender ein sehr leistungsfähiges Werkzeug, das sich aber trotzdem einfach bedienen lässt.

Durch die hinzugekommenen Funktionalitäten in der neuen Version eignet sich die Software, die bisher überwiegend für Aerospace-Anwendungen eingesetzt wurde, für viele weitere Anwendungen im Bereich der experimentellen Spannungsanalyse.

Key Features

  • Datenerfassung mit dem Vielkanal-Datenserver
  • Setup-Software mit Datenbank für automatisches Einstellen und logisches Grupppieren von mehreren tausend Messkanälen
  • Umfangreiche Triggerfunktionen des Servers (z.B. Sollverlauf- oder Limittrigger)
  • Protokollieren des gesamten Messablaufs in einer Logdatei
  • Automatische Überprüfung der DMS-Messstellen
  • Mehrere Clients haben Online-Zugriff auf Daten des Servers
  • Frei konfigurierbare Echtzeitvisualisierung auf Server und Client-PCs, sogar während der Datenerfassung
  • Einstellbare Reaktionen auf Triggerereignisse (z.B. Meldung auf dem Display, Auslösen einer schnellen Messung, Versenden von E-mails)
  • Spezielle Online-Berechnungen für experimentelle Spannungsanalyse (Temperaturkompensation, Rosettenberechnung)
  • Customizing mit VB-Script
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung