Jedes Jahr entwickelt ein Team des aeronautischen Vereins "CLES-FACIL" in Lyon eine Experimental-Rakete, um bestimmte wissenschaftliche Fragestellungen zu erforschen. In einem Projekt zur Ermittlung der Kraft, die beim Öffnen eines Fallschirms an der Rakete entsteht, kamen auch Dehnungsmessstreifen von HBM zum Einsatz.
Längst sind nicht alle Fragen zur Luft- und Raumfahrt geklärt. Institutionen und Vereine in der ganzen Welt beschäftigen sich deshalb in zahlreichen Projekten mit der genaueren Erforschung von wissenschaftlichen Fragestellungen. Der 1967 von Alain Juge gegründete Club Lyonnais d'Experimentations Spatiales (CLES-FACIL) gehört zu den ältesten aeronautischen Forschungsvereinen in Frankreich. Die enge Verbindung des Clubs mit der renommierten Ingenieurshochschule INSA in Lyon sorgt für einen kontinuierlichen Betrieb der Forschungsprojekte auf hohem Niveau.

Das CLES-FACIL-Team mit der Rakete "Detrona"
So arbeiten ca. 20 bis 30 Mitglieder von CLES-FACIL kontinuierlich an verschiedenen Forschungsprojekten, wie Entwicklung von experimentellen Raketen, Stratosphärenballons und Mini-Raketen. Jedes Jahr entwickelt CLES-FACIL auch eine Forschungsrakete ("Fusex"), mit der bestimmte Fragestellungen untersucht werden sollen.