Wie oben bereits erwähnt, muss das Einmessen einer Messkette, die piezoelektrische Kraftmessringe (CFW) als Sensoren beinhalten soll, immer dann erfolgen, wenn der Sensor montiert ist. Das bedeutet, dass nach dem Einmessvorgang an der mechanischen Einbausituation nichts mehr geändert werden sollte. Dies gilt insbesondere für die Vorspannung.
Drei Schritte sind zum Einmessen einer Messkette erforderlich:
- Ermitteln der Empfindlichkeit des Sensors nach der Montage: Hierzu wird die Kraft in N, eine Masse in kg, o. ä. gleichzeitig mit der Ladung, die von den piezoelektrischen Messringen bei dieser Kraft erzeugt wird, gemessen. Die Empfindlichkeit kann nun einfach errechnet werden, indem die Ladung durch die Kraft geteilt wird (Empfindlichkeit = Ladung/Kraft).
- Einstellen des Ladungsverstärkers: Der digitale Ladungsverstärker CMD600 ist hinsichtlich Messbereich und Verstärkung frei einstellbar. Die oben errechnete Empfindlichkeit ist in den Assistenten einzugeben. Der Messbereich sollte sinnvoll eingestellt werden, um eine optimale Auflösung zu garantieren.
- Verifikation der eingestellten Parameter: Zum Abschluss empfiehlt es sich, die Messkette nochmals mit der Referenzmesskette zu vergleichen.
Im weiteren Artikel gehen wir davon aus, dass Ihr Sensor montiert ist, und Sie eine geeignete Vorspannung erzeugt haben. Sie können die Vorspannung direkt mit dem Messring messen. Hierzu liegt ein Prüfprotokoll bei. Stellen Sie die Empfindlichkeit am CMD600 entsprechend ein und erhöhen Sie die Vorspannung bis zum gewünschten Wert. Minimum: 10 % der Nennkraft des Messrings.
Wenn Sie den Ladungsverstärker CMD600 einsetzen, verbinden Sie diesen mit einem PC und verwenden Sie den CMD-Assistenten zur Einrichtung. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des CMD600. Schalten Sie die Sensorempfindlichkeit auf 1, die Einheit auf pC. In dieser Einstellung misst der Verstärker die Ladung in PC.
![]() | ![]() |
Konfigurieren Sie den CMD wie oben dargestellt: Die Empfindlichkeit ist 1 und Sie messen das Sensorsignal in pC. So können Sie den Einmessvorgang beginnen.