Betonträger: Ein neuartiges Prüfverfahren zur Ermittlung mechanischer Spannungen im Material - realisiert mit HBM-Messtechnik
Das Team für Strukturforschung an der Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona, Spanien, hat spezielle Prüfungen entwickelt, mit denen die mechanischen Spannungen in Betonträgern bestimmt werden können.
Die Prüfungen wurden im Lauf der vergangenen zwei Jahre entwickelt und konzentrieren sich vorrangig auf den Einsatz von kohlenstofffaserverstärktem Beschichtungsmaterial zur Verstärkung der Betonträger.
Seit einigen Jahren werden kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK) immer häufiger eingesetzt. Typischerweise verlaufen die Fasern in CFK in einer Richtung, um bei Verklebung mit einem Epoxydharz eine halbsteife Struktur mit hohem Zugmodul und Elastizitätsmodul zu erhalten.
In Prüfungen im Labor wurden verschiedene Arten von Fehlern simuliert, die üblicherweise auftreten können. Dazu gehören:
- Entfernen von CFK-verstärkten Trägern, die ein Betondach tragen
- Entfernen der kohlenstofffaserverstärkten Beschichtung an einem Ende eines Trägers
- Defekt der kohlenstofffaserverstärkten Beschichtung infolge einer Bruchspannung
- Scherbruch in Betonträgern