Dies ist eine enorme Herausforderung – zumal eine Brücke über den Fluss Nitra über eine Länge von mehr als 1 Kilometer verfügt. An dieser Brücke führte SHP nicht nur statische Belastungstests durch, die innerhalb von 4 ½ Tagen abgeschlossen werden mussten - sondern mit einem externen Partnerunternehmen auch eine dynamische Prüfung, die innerhalb eines halben Tages vollzogen werden musste.
Um dieses kurze Zeitfenster optimal nutzen zu können, führten zwei Teams von SHP an allen fünf Tagen rund um die Uhr Messungen an der Brücke durch. Doch nicht nur das: Schon direkt am Morgen nach Durchführung der Belastungstests konnte SHP seinem Auftraggeber einen fertigen Auswertungsbericht überreichen.