Fragen, die auch experimentell untersucht werden – zum Beispiel im Rahmen eines auch in der ZDF-Fernsehsendung Terra XPress gezeigten Versuchs, in dem der Aufprall einer Welle auf ein Fenster nachgestellt wird.
Die Forscher wollten nicht nur wissen, ob das Fenster zerstört wird – sondern auch, was genau im Moment des Aufpralls passiert. Dazu wurden zwei Fallversuche durchgeführt: Beim ersten Fallversuch wurden die Höhe und die Wassermenge so gewählt, dass das Glas intakt blieb. Beim zweiten Fallversuch, bei dem 1500 Liter Wasser in einem Sack aus 38 m Höhe abgeworfen wurden, sollte die Scheibe – anders als im Fernsehbericht beschrieben – durch die Wasserbombe auf jeden Fall durchschlagen werden. Um dieses sicherzustellen wurden zuvor numerische Berechnungen durchgeführt.
Welcher Wellenhöhe die Wucht dieses Aufpralls entspricht, ist letztendlich nicht klar zu sagen. Dennoch ist es ein Vorzug dieses Versuchs, dass die Last klar definiert ist und mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode simuliert und mit hydrodynamischen Rechnungen korreliert werden kann.