Eine optimale Anordnung der Wägezellen bei der Gewichtsbestimmung von Behältern ist dann erreicht, wenn der Behälter auf drei Auflagepunkten steht und an jedem Auflager eine Wägezelle angeordnet ist. Diesen Zustand bezeichnet man als statisch bestimmt. Dabei sollte sich die Gesamtbelastung möglichst gleichmäßig auf die drei Wägezellen verteilen. Bei stehenden oder hängenden zylindrischen Behältern wird diese Forderung am besten erfüllt, wenn die drei Wägezellen mit gleichem Abstand von der vertikalen Behälterachse und in einer Ebene um 120° gegeneinander versetzt angeordnet sind. Bei liegenden Behältern wird die Anordnung der Auflagepunkte entsprechend Bild 1 festgelegt.
Sind in einer Anlage nicht alle Auflager mit Wägezellen ausgerüstet, so empfiehlt sich eine ungleichmäßige Verteilung der Auflagerbelastung. Die Auflager mit Wägezellen sollten dabei höher belastet werden als die Auflager ohne Wägezellen. Durch diese Maßnahme kann die Gesamtgenauigkeit der Wägevorrichtung verbessert werden. Bei der Konzeption der Anlage und der Auswahl der Wägezellen sollte eine möglichst gleich große Belastung der verwendeten Wägezellen angestrebt werden.