Sicher gegen hohe Wellen: HBM-Messtechnik sorgt für belastbare Daten in wissenschaftlichem Experiment an Strandmauer
In Zeiten steigender Meeresspiegel ist das Design standhafter und stabiler Küstenbefestigungen von höchster Bedeutung.
Doch was passiert, wenn eine Welle mit großer Wucht auf eine solche Befestigungsmauer trifft? Bislang arbeiten Forscher nur mit Formeln zur Kraft- und Druckberechnung – können aber nicht auf experimentell gewonnene Daten zurückgreifen.
Wissenschaftler der Universitat Politècnica de Catalunya in Barcelona, Spanien, haben erstmals einen experimentellen Ansatz zur Bestimmung der Kräfte bei einem stoßartigen Wellenaufprall entwickelt. Druck- und Kraftaufnehmer, sowie hochwertige Messverstärker von HBM spielen in diesem Experiment eine Schlüsselrolle.