Aufgabe und Wirkungsweise der Befestigungsmittel
Die Befestigungsmittel sollen den Dehnungsmessstreifen (DMS) fest mit der Oberfläche des Prüfobjekts verbinden, sodass die Verformung des Objekts ohne Verlust auf den DMS übertragen wird. Verschiedene Randbedingungen und Einflussgrößen sowie Rücksichten auf die Anwendungsmöglichkeit erfordern unterschiedliche Befestigungsmittel und Installationsverfahren. In seiner Bedeutung an erster Stelle steht das Kleben. Die besonderen Vorteile dieses Fügeverfahrens im Hinblick auf seine Verwendung zur DMS-Installation sind:
- Die Möglichkeit, verschiedene Werkstoffe, auch einander artfremde, zu verbinden. Die Verbindung wird bei Raumtemperatur oder höheren Temperaturen hergestellt, abhängig von der Art des Klebstoffs.
- Keine Beeinflussung der zu verbindenden Werkstoffe (Einschränkungen sind bei Kunststoffen möglich).
- Chemisch härtende Klebstoffe (nur solche haben in der DMS-Technik noch Bedeutung) zeichnen sich durch geringe Feuchtigkeitsaufnahme aus.
- Steuerung der Arbeitsgeschwindigkeit durch Wahl verschiedener Klebstoffsorten oder Aushärtebedingungen (Heiß- oder Kalthärtung).
- Hoher spezifischer elektrischer Widerstand trägt zu hohem Isolationswiderstand zwischen DMS und Bauteil bei.